Para poder utilizar los POU, que se proporcionan en una biblioteca POU, en la aplicación, la biblioteca tiene que estar integrada en la aplicación en el proyecto. El requisito para ello es la instalación de la biblioteca en el repositorio de bibliotecas.
El Gestor de bibliotecas muestra todas las bibliotecas integradas según su tipo de biblioteca y las propiedades respectivas. En el Gestor de bibliotecas, puede añadir más bibliotecas desde el repositorio de bibliotecas, eliminar bibliotecas y editar las propiedades de las bibliotecas.
El gestor de bibliotecas puede insertarse en la vista «POUs» o en la vista «Devices». Como resultado, un proyecto puede tener un Gestor de Bibliotecas para cada aplicación, así como un Gestor de Bibliotecas en la vista «POUs» para su uso en todas las aplicaciones. Los POUs de las bibliotecas integradas en la vista «POUs» se pueden llamar independientemente de la aplicación. Los POU de las bibliotecas integradas en la vista «Devices» sólo se pueden llamar en el código de aplicación correspondiente. Además, las bibliotecas de marcadores de posición se comportan de forma diferente al descargar en función de su posición.
Las bibliotecas que están integradas en una versión específica del proyecto también tienen un marcador de posición para esa versión (biblioteca de marcador de posición). Puede definir resoluciones especiales de marcador de posición. También puede utilizar la resolución de marcador de posición definida para un dispositivo en la descripción del dispositivo o almacenada en el repositorio de bibliotecas para una biblioteca. El Gestor de bibliotecas le notifica la resolución real del marcador de posición y muestra la versión que se cargará cuando se descargue una aplicación (versión efectiva).
Cuando un gestor de bibliotecas de la vista «POUs» está integrado en todas las aplicaciones, puede acceder a su contenido de forma global. Si se integran bibliotecas de marcadores de posición, sólo se comprueban las resoluciones de marcadores de posición de la descripción del dispositivo o del repositorio de bibliotecas.
El gestor de bibliotecas suele estar integrado en la vista «Devices». A continuación, sólo el código de aplicación por debajo de ella llama POUs biblioteca de la misma. Además, las resoluciones especiales de los marcadores de posición se comprueban primero para las bibliotecas de marcadores de posición. Sólo después se comprueban las resoluciones de marcador de posición que se encuentran en la descripción del dispositivo o que proceden del repositorio de bibliotecas.