Los grupos de alarmas se utilizan para estructurar la gestión de las alarmas individuales de una aplicación. Para la configuración, para cada grupo se inserta un objeto «Grupo de alarmas» debajo del objeto «Configuración de alarmas».
En el editor del objeto de grupo de alarmas, se definen las alarmas individuales del grupo con sus propiedades en una tabla. Cada alarma pertenece exactamente a un grupo de alarmas.
En el editor de grupos de alarmas también se definen ajustes para todo el grupo (por ejemplo, el tipo de archivo, una variable de desactivación compartida y una lista de texto compartida).
Tenga en cuenta la opción de exportar e importar alarmas a y desde un archivo CSV (véase más abajo).
Puede crear una estructura jerárquica de grupos de alarmas en el árbol de dispositivos con la ayuda de elementos de carpeta.
Diálogo "Grupo de alarmas
|
«Lista de textos» |
Nombre de la lista de texto donde se guarda el texto del mensaje de alarma (véase más abajo: «Mensaje»). CODESYS genera la lista automáticamente al crear un grupo de alarmas. También puede seleccionar aquí una lista de texto existente. |
|
«Archivo» |
Selección del objeto de almacenamiento de alarmas para el grupo de alarmas. Cuando se especifica un objeto de almacenamiento de alarmas, CODESYS activa el almacenamiento de alarmas. |
|
«Desactivación» |
Variable booleana que desactiva todas las alarmas de este grupo. CODESYS ya no activa estas alarmas, aunque se cumpla la condición de alarma. Esto no afecta a las alarmas que ya están activas. |
|
Las propiedades de cada alarma se introducen en las columnas correspondientes de la tabla. Dependiendo del tipo de monitorización seleccionado, debajo de la tabla se proporcionan campos de entrada para los parámetros adicionales requeridos. |
||
|
«ID» |
Este identificador único corresponde al identificador de la lista de texto asociada. Puede cambiar el ID en el campo «ID» de la tabla. El ID debe ser siempre único dentro del grupo de alarmas. Un cambio del ID en la tabla de alarmas también provoca directamente un cambio en la lista de textos, y al revés. |
|
|
«Tipo de observación» |
Cuadro de lista de tipos de observación. Dependiendo del tipo, debajo de la tabla hay diferentes campos de edición que definen la condición de la alarma. Los campos definen una expresión que activa la alarma. Consulte la tabla siguiente. |
|
|
«Detalles» |
Este campo muestra los ajustes de configuración (definidos en los campos de debajo de la tabla) para el tipo de alarma seleccionado. También puede especificar la condición directamente en el campo. Si introduce una expresión que no coincide con el tipo de observación actualmente seleccionado, el tipo se adapta automáticamente. |
|
|
«Desactivación» |
(opcional) Variable para desactivar la alarma. |
|
|
«Clase» |
Clase de alarma asignada. |
|
|
«Mensaje» |
Entrada obligatoria de un texto de mensaje (mensaje) que CODESYS mostrará en el elemento de visualización «Alarm Table» cuando se produzca la alarma. El texto introducido aquí es transferido automáticamente por CODESYS a la lista de textos del grupo de alarmas. Puede insertar saltos de línea pulsando [Ctrl]+[Enter]. CODESYS admite los siguientes marcadores de posición, que se sustituyen por el valor real en tiempo de ejecución: |
|
|
|
Fecha del cambio al estado actual. |
|
|
|
Hora del último cambio de estado. |
|
|
|
Expresión (definida dentro de la alarma) que activó la alarma. |
|
|
|
Prioridad de la alarma (definida en la clase de alarma). |
|
|
|
Valor que provocó que la condición de alarma se convirtiera en verdadera. |
|
|
|
ID de alarma tal y como aparece en la primera columna de la tabla de alarmas. |
|
|
|
Nombre de la clase de alarma (definida en la alarma). |
|
|
|
Se emite información completa sobre la alarma. |
|
|
|
Valor real de la variable supervisada. |
|
|
|
Valor de la primera variable de enclavamiento en el momento en que se disparó la alarma. Nota: También se pueden utilizar más de dos variables latch. Para ello, inserte columnas adicionales desde el menú contextual. |
|
|
|
Valor de la segunda variable de enclavamiento en el momento en que se disparó la alarma. |
|
|
|
|
|
|
|
Estado de alarma: 0 = "normal", 1 = "activo", 2 = "esperando ACK", 3 = "activo, reconocido" (aún activo y ya reconocido) |
|
|
* Para Por defecto, sólo hay una columna disponible para el texto del mensaje. Puede añadir más columnas desde el menú contextual que estará disponible en la propiedad «Tipo de datos» para la configuración de columnas de los elementos de visualización «Tabla de alarmas» y «Banner de alarmas». |
||
|
«Min. Pendiente. Tiempo»: |
Define la duración mínima del cumplimiento de la condición de alarma para que CODESYS active la alarma. De este modo, CODESYS puede inhibir condiciones de alarma que sólo se producen durante un breve periodo de tiempo. Formato conforme a la norma IEC 61131 (ejemplo: |
|
|
«Latch var 1», «Latch var 2» |
Las variables de enclavamiento se utilizan para registrar valores adicionales cuando
la alarma se activa. Una variable latch debe ser de tipo escalar (8 bytes) o de tipo
Nota: En «Mensaje», puede incluir la información de las variables de enclavamiento en un mensaje de alarma. Además, puede configurar la visualización de alarmas de modo que pueda filtrar las alarmas mostradas por el contenido de las variables de enganche. Para más información, consulte las páginas de ayuda correspondientes en "Véase también". Por ejemplo: Cuando se controla la velocidad de un motor, se registran además la temperatura y la corriente. Por defecto, las columnas están disponibles para dos variables latch. Puede insertar más columnas desde el menú contextual que estará disponible en la propiedad «Tipo de datos» para la configuración de columnas de los elementos de visualización «Tabla de alarmas» y «Banner de alarmas». |
|
|
«Alarma prio.» |
Cuando se activa la alarma, se puede confirmar activando otra alarma. Por ejemplo: Un controlador de temperatura debe emitir una advertencia a > 60 °C y un error a > 90 °C. Si la temperatura aumenta, la advertencia se muestra a partir de 60 °C. A partir de 90° C, se activa la alarma por error. Esta alarma reconoce automáticamente el aviso de 60°. |
|
|
«Digital»: |
«Expresión»: Expresión que debe observarse. A la derecha, la expresión para la comparación. En
el centro, seleccione el operador de comparación deseado («=» o |
|
«Límite superior»1): |
«Expresión»: Como el descrito para «Digital», pero con las opciones de comparación «>» o |
|
«Límite inferior»1): |
«Expresión»: Como el descrito para «Digital», pero con las opciones de comparación «<» o |
|
«Dentro de la gama»1): |
«Expresión»: Expresión que debe observarse. «Rango»: CODESYS activa la alarma cuando la expresión supervisada se encuentra dentro del rango definido aquí. El campo izquierdo define una expresión para el límite inferior de este rango. El campo derecho define una expresión para el límite superior. La expresión que debe controlarse aparece en el campo intermedio. Hay que configurar los operadores de comparación en consecuencia. Puede definir una histéresis «en %» opcionalmente. |
|
«Fuera de la gama»1): |
«Expresión»: Expresión que debe observarse. «Rango»: CODESYS dispara la alarma cuando la expresión monitorizada está fuera del rango definido aquí. El campo izquierdo define una expresión para el límite inferior de este rango. El campo derecho define una expresión para el límite superior. La expresión que debe controlarse aparece en el campo intermedio. Hay que configurar los operadores de comparación en consecuencia. Puede definir una histéresis «en %» opcionalmente. |
|
«Cambiar»: |
«Expresión»: Expresión que debe observarse. CODESYS activa la alarma cuando cambia su valor. |
|
«Evento»: |
En este caso, la aplicación activa la alarma (alarma de evento) utilizando funciones
de la biblioteca |
|
1) Para este tipo de observación, puede supervisar la expresión especificada como absoluta o relativa. Absoluto significa que el valor límite está definido por un valor fijo o una variable que devuelve un valor fijo. Relativo significa que el valor límite depende de una expresión; por ejemplo: límite superior: «Variable x >= 0,9 * y». «Histéresis en %»: Cuando se especifica una histéresis, la condición de alarma se cumple hasta que
se alcanza una determinada desviación del valor límite especificado. El tamaño de
la desviación se especifica como porcentaje [%] del valor límite. Por ejemplo: Límite
superior: |
|
El menú contextual incluye los siguientes comandos para añadir y eliminar columnas adicionales para mensajes y variables de enclavamiento:
-
«Añadir columna de mensajes» -
«Eliminar columna de mensajes» -
«Añadir columna latch var» -
«Quitar pestillo var columna»
Exportación e importación de alarmas
En el menú contextual de la tabla de alarmas encontrará comandos para exportar e importar alarmas a y desde un archivo CSV:
-
«Exportar alarmas»: Este comando abre el cuadro de diálogo predeterminado para guardar un archivo en
el sistema de archivos. El tipo de archivo por defecto es Alarm Group Export File (*.csv). De este modo, puede exportar la lista de alarmas actual a un archivo CSV. -
«Importar alarmas»: Este comando abre el cuadro de diálogo predeterminado para buscar un archivo en
el sistema de archivos. El tipo de archivo por defecto es Alarm Group Export File (*.csv)para describir las definiciones de alarma.