AVISO

En caso de reinicio (origen), se borra el archivo de almacenamiento de alarmas.
En «Almacenamiento de alarmas», se definen los ajustes para el archivo de base de datos donde se almacenan las alarmas que se producen. Sólo puede insertar el objeto una vez debajo de una configuración de alarma.
En una base de datos hay exactamente un archivo de memoria. Este archivo se guarda opcionalmente en un directorio de archivos del controlador. No se puede cambiar el nombre se deriva del nombre de la aplicación de acuerdo con la siguiente convención: <nombre de la aplicación>.alarmstorage.sqlite. Las clases de alarma y los grupos de alarma definen si se debe utilizar o no el archivo de memoria.
|
«Subdirectorio:» |
Nombre de un subdirectorio en el PLC donde se guarda el archivo de memoria (opcional) |
|
«Sin límite» |
Sin límite de tamaño de archivo para el almacenamiento de alarmas |
|
«Número máximo de registros» |
Número de entradas registradas Cuando se alcanza este número, se borra la entrada más antigua en cuanto se pone en cola una nueva (buffer de llamada). |
|
«Tamaño máximo de almacenamiento» |
Tamaño máximo del archivo de memoria con especificación de la unidad. Este tamaño se convierte implícitamente en un número máximo aproximado de entradas que pueden guardarse en el fichero (memoria cíclica). |
|
«Búfer de anillo» |
Sólo para visualización (no editable)
|
Los registros que se guardan automáticamente en la base de datos pueden mostrarse en el elemento de visualización «Tabla de alarmas».
: Memoria en una memoria cíclica
: Memoria en un búfer ilimitado