Objeto "Pool de imágenesPermalink

El objeto «Image Pool» contiene una tabla con asignaciones de ID de imagen.

«ID»

ID de la imagen; se hace referencia a este ID, por ejemplo, en la visualización de la imagen.

«Nombre del fichero»

Ruta de archivo de la imagen; si hace clic para más ajustes (_cds_icon_three_dots), se abre el cuadro de diálogo «Seleccionar imagen».

«Imagen»

Mostrar una miniatura de la imagen.

«Tipo de enlace»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar imagen», donde se define el tipo de enlace.

Cuadro de diálogo "Seleccionar imagen

«Archivo de imagen»

Nombre y directorio del archivo de imagen (ejemplo: "C:\Programme\images\logo.bmp") CODESYS admite los siguientes formatos de imagen: BMP, EMF, GIF, ICO, JPG, PNG, SVG y TIFF. Tenga en cuenta que es posible que un controlador no admita todos los formatos.

La posibilidad de utilizar imágenes formateadas como gráficos vectoriales escalables (*.svg) depende del sistema operativo. Toda la información necesaria se encuentra en la descripción del dispositivo del proveedor de hardware.

Tab. 882: «Gestión de archivos»

«Recuerda el enlace»

CODESYS guarda sólo el enlace. CODESYS actualiza automáticamente cualquier cambio en un archivo de imagen del grupo de imágenes. Debe asegurarse de que la ruta del archivo de imagen no cambia.

Al guardar el proyecto como archivo, CODESYS incrusta el archivo de imagen en el archivo del proyecto.

«Recuerde el enlace e incorpórelo al proyecto»

CODESYS copia la imagen en el repositorio de imágenes y conserva la información del enlace. De este modo, CODESYS reconoce cualquier cambio en el archivo de imagen y, a continuación, actualiza el pool de imágenes puede según sea necesario. Este comportamiento se controla con las opciones de la siguiente tabla.

Los archivos de imagen incrustados aumentan los requisitos de memoria del proyecto.

«Integrar en el proyecto»

CODESYS copia la imagen en el pool de imágenes. Si el archivo de imagen se modifica de nuevo posteriormente, no se actualiza en el proyecto. Para las bibliotecas, debe incrustar la imagen en el proyecto.

Los archivos de imagen incrustados aumentan los requisitos de memoria del proyecto.

Tab. 883: «Seguimiento de cambios»

Estas opciones sólo están disponibles si ha seleccionado la casilla de verificación «Recordar el enlace e incrustar en el proyecto» tal y como se ha descrito anteriormente.

«Recargar el archivo automáticamente»

CODESYS actualiza automáticamente el archivo de imagen en el proyecto sin preguntar.

«Preguntar si se debe recargar el archivo»

Si el archivo de imagen ha cambiado, es posible que se le pregunte si debe actualizarlo o no.

«No hacer nada»

CODESYS no actualiza el archivo de imagen en el pool de imágenes.

Ver también