Los pragmas de atributos influyen en la compilación y precompilación. Sólo se admiten en editores de texto.
CODESYS admite una serie de pragmas de atributo predefinidos. Además, puede utilizar pragmas definidos por el usuario, que puede consultar con ayuda de pragmas condicionales antes de la compilación del proyecto.
Los atributos se definen en la parte de la declaración. Excepción: Para los objetos Acción y Transición, que no tienen su propia parte de declaración, puede definir atributos al principio de la parte de implementación.
Si define sus propios atributos, asegúrese de que sean únicos. Esto se consigue, por ejemplo, anteponiendo un prefijo al nombre del atributo. Para ello, los fabricantes de dispositivos pueden utilizar el prefijo del proveedor.