Puede crear sus propias plantillas de proyecto, que pueden seleccionarse en el área Plantillas del cuadro de diálogo Nuevo proyecto al crear un nuevo proyecto (*.project o *.library). También puede definir si la plantilla de proyecto debe estar contenida en una de las carpetas de Proyectos y Bibliotecas que aparecen por defecto en el cuadro de diálogo o en una carpeta que usted mismo haya creado. Estas carpetas se muestran en el cuadro de diálogo «Nuevo proyecto» en el área «Categorías».
-
En CODESYS Development System, cree un proyecto que se utilizará como plantilla para otros proyectos.
-
Guarde el proyecto en la carpeta Templates del directorio de instalación de CODESYS.
-
En un editor de texto, cree un nuevo archivo de plantilla <nombre de la plantilla>.template.
-
Edite este archivo de acuerdo con el siguiente archivo de ejemplo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProjectTemplate>
<Name>
<DefaultString>Test_Project_Template</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Test_Projekttemplate</LocalizedString>
</Name>
<Folder>
<DefaultString>Projects</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Projekte</LocalizedString>
</Folder>
<Description>
<DefaultString>A project with a GVL</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Ein Projekt mit einer GVL</LocalizedString>
</Description>
<DefaultFileName>
<DefaultString>Test Project</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Testprojekt</LocalizedString>
</DefaultFileName>
<Extension>.project</Extension>
<TemplatePath>TemplateTest.project</TemplatePath>
</ProjectTemplate>
-
Contenido de las distintas etiquetas:
-
«Nombre»: Nombre de la plantilla de proyecto tal y como se muestra en el área Plantillas del cuadro de diálogo Nuevo proyecto.
-
«Carpeta»: Nombre de la carpeta donde se almacena la plantilla del proyecto. Aparece en el área Categorías del cuadro de diálogo Nuevo proyecto.
Si especifica el nombre de una carpeta que no existe, se creará una nueva carpeta con ese nombre.
-
«Descripción»: Descripción de la plantilla del proyecto
La descripción se muestra en el cuadro de diálogo Nuevo proyecto cuando se selecciona una plantilla.
-
«DefaultFileName»: Nombre por defecto para el nuevo proyecto. El nombre se muestra en el campo Nombre del cuadro de diálogo Nuevo proyecto y puede editarse allí.
-
Ampliación:
-
.project: Esta plantilla se utiliza para crear un proyecto CODESYS.project. -
.library: Esta plantilla se utiliza para crear un proyecto de biblioteca .library.
-
-
«TemplatePath»: Ruta de archivo del proyecto de plantilla en ../Templates del directorio de instalación de CODESYS
Ejemplos:
TemplateTest.project: El proyecto de plantilla TemplateTest.project se encuentra en el directorio ../Templates.Library_Template/CODESYS_Template.library: El proyecto de plantilla CODESYS_Template.library se encuentra en el directorio ../Templates/Library_Template. -
Si los textos de CODESYS deben mostrarse en el idioma de la interfaz CODESYS, añada las traducciones a las etiquetas con LocalizedString (véase el ejemplo anterior).
-
-
Guarde el archivo de plantilla creado (.template) y guárdelo en la carpeta ../Templates del directorio de instalación.
Ahora, cuando abra CODESYS y haga clic en Archivo → Nuevo proyecto, la plantilla de proyecto que acaba de crear estará disponible en el cuadro de diálogo «Nuevo proyecto» para su nuevo proyecto.