Copia de seguridad y restauración Permalink

CODESYS y el CODESYS los sistemas runtime estándar (a partir de la versión 3.5.8.0) admiten la realización de copias de seguridad de archivos específicos de la aplicación en el PLC. Puede ejecutar las acciones necesarias en la pestaña «Backup and Restore» del editor de dispositivos genéricos.

Una copia de seguridad consiste en crear y guardar un archivo en formato zip que contiene los archivos relacionados con la aplicación y un archivo de información ‎meta.info‎. Este archivo de copia de seguridad tiene la extensión ‎TBF‎ (="Target Backup File") y puede guardarse en el sistema de archivos local o en el PLC.

Cuando se restaura el estado del software desde el archivo de copia de seguridad, se aplica lo siguiente:

  • Se abre un cuadro de diálogo con una lista de los archivos afectados en el PLC, y puede desactivar componentes opcionales.

  • Recomendamos encarecidamente poner la aplicación en modo STOP para realizar copias de seguridad o restauraciones. Se abrirá un cuadro de diálogo para advertirle de ello.

  • La interfaz de usuario se bloquea al restaurar en el PLC.

  • Los archivos existentes se sobrescriben sin previo aviso.

  • Las aplicaciones de arranque existentes se desactivan en cuanto al menos una nueva aplicación de arranque forma parte de la restauración.

  • Véase también: