Guardar un proyecto con el mismo nombre Permalink

Requisito: El proyecto está abierto. El archivo de proyecto no está protegido contra escritura.

  1. Haz clic en «Archivo  Guardar proyecto».

    CODESYS guarda el archivo del proyecto con el nombre del proyecto actual, que aparece en la barra de título de la ventana principal. Si el proyecto se ha modificado desde la última vez que se guardó, el nombre del proyecto aparecerá con un asterisco. Si se configura en las opciones de CODESYS en la categoría «Cargar y guardar», también se realizará una copia de seguridad.

Formato de almacenamiento

Formato de almacenamiento

El formato de almacenamiento de un proyecto es el perfil del sistema de desarrollo CODESYS que se utiliza para guardar el proyecto tras su creación o tras cualquier modificación posterior. Este perfil contiene la información sobre las versiones de todos los complementos de esta instalación de CODESYS y, por lo tanto, también de todos los módulos adicionales incluidos en esta misma instalación de CODESYS.

Cuando se guarda un proyecto mediante el comando «Guardar proyecto», el formato de almacenamiento no se actualiza automáticamente.

El formato de almacenamiento solo se actualiza en los siguientes casos:

  • Guarda un proyecto mediante el comando «Guardar proyecto como» y selecciona un formato de almacenamiento diferente en el cuadro de diálogo «Guardar como tipo».

  • Hay un proyecto abierto en una instalación de CODESYS cuyo formato de almacenamiento es diferente al del proyecto:

    Si, al editar este proyecto, aparece el cuadro de diálogo «¿Desea actualizar el formato de almacenamiento del proyecto a <formato de almacenamiento>»?, haga clic en «Sí» para continuar y, a continuación, haga clic en «Guardar proyecto» para guardar el proyecto.

El formato de almacenamiento de un proyecto se muestra en «Proyecto  Información del proyecto», en la pestaña «Archivo».