Configuración de la gestión de usuarios Permalink

Con ayuda de la gestión de usuarios integrada, pueden definirse grupos de usuarios con diferentes derechos de acceso y autorizaciones. La configuración y el manejo de la gestión de usuarios en Automation Builder y un PLC se describen en una nota de aplicación de ‎⮫  .

Esto es relevante para una gestión de usuarios para un archivo de proyecto CODESYS. Las visualizaciones y los dispositivos pueden tener su propia gestión de usuarios.

Para más información, consulte: ⮫ «Gestión de usuarios de dispositivos »

La siguiente guía describe cómo adaptar la gestión de usuarios por primera vez en un proyecto. Trata de la definición de un usuario y del grupo al que pertenece.

Requisito: El proyecto para el que debe configurarse la gestión de usuarios está abierto. Aún no hay ninguna configuración de usuario adaptada.

  1. Haga clic en «Configuración del proyecto  Usuarios y grupos» y, a continuación, en la pestaña «Usuarios». El usuario ‎Owner‎ ya está creado por defecto.

  2. Haga clic en «Añadir».

    Se abre el cuadro de diálogo «Add User».

  3. Especifique un nombre de usuario (ejemplo: "Dev1") y una contraseña. Deje activada la opción «Activado». Haga clic en «OK».

    Al crear un grupo por primera vez, CODESYS le pide ahora que se autentique para realizar esta acción.

    En este caso, especifique "Propietario" como «Usuario actual». No introduzca una contraseña , sólo haga clic en «OK».

    El usuario ‎Dev1‎ aparece en la lista y es automáticamente un ‎Member of the group 'Everyone'‎.

  4. Cambie a la pestaña «Grupos», para añadir el usuario a un nuevo grupo.

    Ya se han creado los grupos ‎Everyone‎ y ‎Owner‎.

  5. Haga clic en «Añadir» para abrir el cuadro de diálogo «Añadir grupo».

  6. Especifique al menos un nombre para el nuevo grupo (ejemplo: "Desarrolladores"). Seleccione la casilla situada junto a la entrada «Usuario "Dev1"» en el campo «Miembros». Haga clic en «OK».

    El grupo «Desarrolladores» aparece ahora con ‎has user member 'Dev1'‎.

  7. Haga clic en la pestaña «Usuarios».

    El usuario «Dev1» aparece ahora como miembro de los grupos "Todos" y "Desarrolladores".

Con la función «Exportar/Importar» del cuadro de diálogo Configuración del proyecto de la categoría Usuarios y grupos , puede aplicar la gestión de usuarios de otro proyecto.

Para más información, consulte: ⮫ «Proteger y salvar proyectos », ⮫ «Información general sobre la protección contra escritura y acceso », ⮫ «Cifrado con certificados », ⮫ «Gestión de usuarios y contraseñas », ⮫ «Gestión de permisos », ⮫ «Archivar, guardar »