Configuración de símbolosPermalink

Utilice la configuración de símbolos para preparar símbolos con derechos de acceso específicos para las variables del proyecto. Puede utilizar estos símbolos para acceder externamente a las variables.

Para proporcionar símbolos a un servidor OPC UA, recomendamos utilizar el nuevo editor de configuración (IEC Symbol Set Configuration) para CODESYS 3.5 SP18 y versiones superiores.

Al generar código, CODESYS también genera un archivo de símbolos (*.xml) que incluye la descripción de los símbolos.

El archivo de símbolos se guarda en el directorio del proyecto. El nombre del fichero de símbolos se compone de la siguiente manera: ‎<project name>.<device name>.<application name>.xml‎

Ejemplo

‎proj_xy.PLC1.application.xml‎

También puede generar el archivo de símbolos con el comando «Generate Code». Esto es muy útil cuando no es posible la descarga al PLC.

Las variables que exporte como símbolos pueden agruparse en el editor de configuración de símbolos o definirse en la declaración de variables mediante el pragma ‎{attribute 'symbol'}‎. Otra opción es utilizar el elemento en el editor SFC, donde puede definir las variables del elemento generadas implícitamente que deben exportarse a la configuración de símbolos.

El nombre del símbolo se genera en la configuración de símbolos con la siguiente sintaxis: ‎<application name>.<POU name>.<variable name>‎. Al acceder a la variable, siempre debe proporcionar el nombre completo del símbolo en esta sintaxis.

Ejemplo

‎MyApplication.PLC_PRG.a‎ o ‎MyApplication.SymFB.a‎

Por regla general, el acceso de sólo lectura se aplica a los símbolos de las direcciones de entrada y a las variables asignadas a los canales de entrada. El acceso de escritura es posible para fines de prueba sólo en modo de simulación.

El número de símbolos que pueden intercambiarse a través de OPC UA está limitado en función del tipo de PLC utilizado. Los símbolos OPC UA pueden configurarse de dos maneras:

  • Seleccione los símbolos en el objeto «Configuración de símbolos» y active el indicador «Compatibilidad con funciones OPC UA». Todos los símbolos seleccionados se cuentan para la limitación de etiquetas OPC UA.

  • Defina los símbolos en el(los) objeto(s) «Symbol Set» a continuación «Communication Manager  OPC UA Server». Todos los símbolos definidos se cuentan para la limitación de símbolos OPC UA, independientemente de si están definidos en varios objetos «Symbol Set».

En caso de que se utilicen ambas vías en paralelo, la suma de los símbolos se considera para la limitación de símbolos OPC UA.

El archivo de símbolos se descarga junto con la aplicación en el PLC. Dependiendo de la descripción del dispositivo, este archivo puede generarse como una aplicación adicional (hija). Esta aplicación aparece entonces en la pestaña «Application» del editor de dispositivos.

Sintaxis: ‎<application name>._symbols‎.

La aplicación de símbolos se considera una aplicación "normal" con respecto al número máximo de aplicaciones del PLC.

Si su controlador dispone de una gestión de usuarios, puede asignar diferentes derechos de acceso a un símbolo a los distintos grupos de usuarios (clientes). Para ello, coloque el mismo símbolo en diferentes conjuntos de símbolos y permita a los distintos grupos de usuarios (clientes) acceder o no a un conjunto de símbolos. Un operario in situ o un registro de datos de funcionamiento, por ejemplo, reciben más información y acceden a los mismos símbolos que el mantenimiento a distancia.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Cuando se usan pragmas de atributo para POUs y variables, el comportamiento de estos POUs y variables puede cambiar con respecto a la configuración del símbolo.

Crear una configuración de símbolos

Requisito: El proyecto puede compilarse sin errores.

  1. Seleccione el objeto «Application» en el árbol de dispositivos.

  2. Haga clic en «Proyecto  Añadir objeto  Configuración de símbolos».

    El objeto «Symbol Configuration» se añade al árbol de dispositivos y se abre el editor de objetos.

  3. Abra el menú «View» del editor y active las categorías de variables que deben proporcionarse en el editor de configuración. Haga clic en «Build» en el editor de configuración de símbolos.

    Todas las variables (según el filtro definido actualmente en el menú «View» ) se muestran en una estructura de árbol.

  4. Seleccione las casillas de verificación de las variables individuales.

    Nota: Preste atención a la configuración actual (consulte el botón «Settings» en la barra de menús del editor).

    En el campo situado bajo la barra de menús del editor, se ofrece información sobre la situación actual con instrucciones de acompañamiento, así como controles para acciones correctivas.

  5. Siga las indicaciones del campo situado debajo de la barra de menú. En el siguiente caso, esto debería ser sólo la información que la configuración del símbolo modificado se transfiere con la próxima descarga o cambio en línea.

    Haga clic en «Construir  Generar código» en la barra de menú CODESYS.

    El archivo ‎<project name>.<device name>.<application name>.xml‎ se genera en el directorio del proyecto.

CODESYS transmite la configuración del símbolo al PLC para una descarga de la aplicación o un cambio en línea.

Creación de conjuntos de símbolos con distintos derechos de acceso para distintos clientes de control

Un conjunto de símbolos es un conjunto definido de símbolos. Si el dispositivo de destino lo admite, puede combinar diferentes conjuntos de símbolos de los símbolos de la aplicación en el editor de configuración de símbolos. La información sobre los conjuntos de símbolos se descarga en el controlador. A continuación, puede definir el grupo de usuarios que tiene acceso a cada conjunto de símbolos. Los derechos se asignan en la pestaña «Symbol Rights» del editor de dispositivos.

Como resultado, los conjuntos de símbolos permiten diferentes derechos de acceso específicos del cliente a un símbolo en el controlador.

Puede descargar los cambios de una definición de conjunto de símbolos al controlador en un cambio en línea. Cuando se elimina la aplicación en el controlador, también se eliminan los conjuntos de símbolos. Al crear la aplicación, puede crear y guardar un archivo de símbolos en formato XML para cada conjunto de símbolos.

Cuando se utilicen conjuntos de símbolos con OPC UA, es necesario almacenar un certificado para OPC UA.

Como requisito para la creación de conjuntos de símbolos y para la concesión de permisos en el controlador, la gestión de usuarios debe configurarse tanto para la gestión de usuarios de dispositivos opcional como para la forzada:

  1. En el editor del controlador, abra la pestaña «Usuarios y grupos» y haga clic en el botón _cds_icon_synchronization.

  2. Si la gestión de usuarios sigue sin estar activada, haga clic en [Sí] para aceptar la solicitud de activación de la gestión de usuarios. En el cuadro de diálogo «Add Device User», especifique un nuevo nombre de usuario y una contraseña para un usuario del grupo Administrator. A continuación, confirme la contraseña y haga clic en [OK].

  3. En el cuadro de diálogo «Device User Logon», especifique el «Nombre de usuario» y «Contraseña». A continuación, haga clic en [OK]. El usuario y los grupos se muestran en la pestaña «Usuarios y Grupos».

En la siguiente sección, verá un ejemplo de los pasos para crear conjuntos de símbolos y la asignación de derechos en el controlador.

Requisitos

  • La aplicación tiene una configuración de símbolos definida en el proyecto.

  • Se configura una gestión de usuarios para el controlador (véase más arriba). En este ejemplo, debe haber un grupo de usuarios que tenga los derechos necesarios para el mantenimiento de la planta. Por defecto, este tipo de grupo de usuarios, denominado "Servicio", ya está creado.

  • La opción «Habilitar conjuntos de símbolos» está activada en los ajustes de la configuración de símbolos.

  • La conexión con el controlador se configura en «Configuración de comunicación» del editor de dispositivos.

  1. Haga clic en el botón _cds_icon_add_symbol_group del editor de la página «Symbol Configuration» para crear un nuevo conjunto de símbolos. En el cuadro de diálogo «Add New Symbol Set», especifique "Startup" como nombre del grupo.

  2. En la barra de herramientas del cuadro de diálogo, haga clic en el botón _cds_icon_symbolconfiguration_build ([Build]) para visualizar todos los símbolos disponibles en el proyecto. Seleccione los usuarios que deben pertenecer al grupo. Guarda el proyecto.

  3. Haga clic en En línea → Iniciar sesión para conectar la aplicación al controlador. Haga clic en [Sí] a la pregunta de si la aplicación debe descargarse o no en el dispositivo.

  4. En el editor de la configuración del símbolo, haga clic en el botón [Configurar derechos de símbolo]. Se abre la pestaña «Symbol Rights» del editor de dispositivos.

  5. Haga clic en el botón _cds_icon_synchronization ([Sincronización]) para sincronizar la visualización de los conjuntos de símbolos con el dispositivo.

    En «Symbol Sets», verá todos los conjuntos que se han descargado actualmente para la aplicación (para este ejemplo, al menos "Startup"). En «Derechos», una tabla muestra los grupos de usuarios que se crean en la gestión de usuarios del controlador. En el ejemplo, suponemos que se han creado los grupos por defecto «Administrador» y «Servicio». Cuando se selecciona un conjunto de símbolos a la izquierda, se ven a la derecha los permisos de los distintos grupos de usuarios para este conjunto de símbolos (_cds_icon_right_granted acceso concedido; _cds_icon_right_denied acceso denegado). El tipo de acceso posible ya está definido para cada símbolo en la configuración de símbolos (lectura, escritura, ejecución).

  6. A la izquierda, seleccione el conjunto de símbolos [Startup] y haga doble clic en el signo menos preestablecido para "Administrador", así como para "Servicio".

    El símbolo se convierte en un signo más. Los grupos "Administrador" y "Servicio" tienen ahora acceso a los símbolos del conjunto de símbolos [Startup].