Si el controlador es compatible con el componente en tiempo de ejecución CmpTraceMgr (Trace Manager), podrá acceder a todas las trazas de un proyecto CODESYS que se estén ejecutando en el controlador. Además de las trazas relacionadas con
la aplicación que capturan los valores de las variables IEC, también pueden ser trazas
estrictamente específicas del controlador (por ejemplo, para registrar los valores
de las señales de los dispositivos o la carga de la CPU).
Para cada traza que se ejecute en el controlador y que desee presentar en su proyecto, deberá insertar un objeto «DeviceTrace» individual en el árbol de dispositivos.
Para poder mostrar una traza del dispositivo en este objeto, la conexión con el PLC debe estar configurada correctamente («Configuración de Comunicaciones»). A continuación, utilice uno de los siguientes comandos de menú:
-
«Trace Subir Trace»: Establece la conexión con el PLC y abre el diálogo «Online List» para seleccionar una traza del controlador.
-
«Rastrear Lista en línea»: Disponible sólo en modo en línea; también abre el cuadro de diálogo «Lista en línea»
Ahora la traza cargada desde el controlador puede ser iniciada y trazada en el editor del objeto DeviceTrace. La configuración de la presentación (colores, etiquetas, etc.) es la misma que con las trazas para variables de aplicación configuradas en el proyecto.




AVISO

Al cerrar el editor DeviceTrace se termina la conexión con el controlador.
Tenga en cuenta que la conexión con el controlador también finaliza cuando se cierra el último editor «DeviceTrace» abierto. Para que las trazas de dispositivo vuelvan a mostrarse en el proyecto, hay que volver a cargarlas en los objetos «DeviceTrace».
Actualmente, cerrar el editor es también la forma recomendada de terminar deliberadamente la conexión con el controlador. Para ello no basta con cerrar la sesión.
-
Véase también: ⮫ DeviceTrace
-
Véase también: ⮫ Subir Traza
-
Véase también: ⮫ Lista en línea