Introducción al registro de tendencias Permalink

Para ejecutar la grabación de tendencias en un sistema en tiempo de ejecución, se necesita una aplicación con un objeto «Trend Recording Manager» que contenga al menos un objeto «Trend Recording». A continuación, puede configurar una base de datos en el sistema de ejecución y el almacenamiento en búfer de datos.

Primeros pasos

  1. Añada un objeto «Trend Recording Manager» debajo de su aplicación.

  2. Seleccione el objeto «Trend Recording Manager» y haga clic en «Añadir objeto  Trend Recording». Escriba un nombre en el cuadro de diálogo «Add Trend Recording».

    Se crea el objeto y se abre el editor.

  3. Introduzca un intervalo de tiempo en «Record Settings».

  4. Haga clic en «Añadir variable».

    Se ha añadido una variable adicional. Los ajustes en blanco se abren en «Ajustes de variables» a la derecha de la vista en árbol.

  5. Seleccione una variable IEC válida en el campo «Variable».

    La variable IEC está configurada para el registro de tendencias.

  6. Construye la aplicación.

  7. Descargue la aplicación en el controlador y haga clic en «Inicie».

    La aplicación registra los datos en tiempo de ejecución y los guarda en una base de datos.