Utilice las recetas para cambiar o leer los valores de las recetas para un conjunto específico de variables (definición de receta) en el controlador al mismo tiempo.
Los ajustes básicos de las recetas, como la ubicación y el formato, se definen en la sección objeto. Inserte cualquier número de debajo de este objeto.
Puede guardar una receta en un archivo o escribir directamente desde los archivos al PLC.
Las recetas pueden llamarse a través de la interfaz de desarrollo CODESYS, el elemento de visualización o el programa de aplicación.
Uso de recetas en dispositivos remotos
Uso de recetas en dispositivos remotos
Si se trata de variables de fuentes de datos y se configura un intercambio de fuentes de datos, los valores de las variables de las recetas se transfieren automáticamente a/desde otro controlador. La lectura y la escritura se producen de forma sincrónica. Esto significa que todas las variables configuradas en la definición de una receta se actualizan al mismo tiempo.
Después de leer o escribir, puede utilizar la llamada g_RecipeManager.LastError para comprobar si la transferencia se ha realizado correctamente (g_RecipeManager.LastError = 0).
-
Véase también: