También puede dejar que su código fuente sea analizado mediante análisis estático ("lint") durante la generación del código. Esto determina si su código fuente cumple o no las directrices de codificación que ha definido, según la idea que subyace en la herramienta de análisis "lint".
-
Las reglas a comprobar se activan en el cuadro de diálogo «Configuración del proyecto», categoría «Static Analysis Light». La comprobación en sí se realiza automáticamente cada vez que se genera código, por ejemplo al hacer clic en «Build Generate Code». Si se determina una divergencia con respecto a las reglas, se notifica como mensaje de error en la categoría «Build» de la vista de mensajes. Los errores notificados tienen el prefijo
SA<number>.




AVISO

Para el análisis estático del código con «Static Analysis Light», sólo se comprueba el código de aplicación del proyecto. Las bibliotecas quedan excluidas del control.
Las variables GVL de la vista «POUs» no se comprueban necesariamente: Si tiene un proyecto con varias aplicaciones, sólo se comprobarán los objetos de la aplicación activa. Si sólo tiene una aplicación, también se verán afectados los objetos del pool POU común.
«Static Analysis Light» incluye sólo un conjunto reducido de reglas en el sistema de desarrollo por defecto. Si instala el complemento CODESYS Static Analysis, dispondrá de un conjunto más amplio de reglas, convenciones de nomenclatura y métricas adicionales.