Las variables externas son variables globales que se "importan" a un POU.
Estas variables se declaran entre las palabras clave VAR_EXTERNAL y END_VAR. Si la variable global no existe, se imprime un mensaje de error.




AVISO

CODESYS no requiere que declares una variable global como externa para usarla en un POU. La palabra clave sólo existe para mantener el cumplimiento de la norma IEC 61131-3.
Sintaxis
<POU keyword> <POU name>
VAR_EXTERNAL
<variable name> : <data type>;
END_VAR
No se permite la inicialización.
Ejemplo
FUNCTION_BLOCK FB_DoSomething
VAR_EXTERNAL
iVarExt1 : INT; (* 1st external variable *)
END_VAR