Cifrado de la aplicación de arranque, descarga y cambio en línea Permalink

Aplicaciones cifradas y firmadas

Una aplicación puede cifrarse y firmarse para proteger una aplicación en ejecución en un PLC y para proteger un proyecto configurado. En la nota de aplicación ‎⮫  se explica cómo configurar la gestión de usuarios, la comunicación y la aplicación de arranque para evitar accesos no autorizados.

Objetivo: Desea cifrar las aplicaciones de arranque, las descargas y los cambios en línea con un certificado para asegurarse de que la aplicación en el controlador no se puede intercambiar a voluntad. Para ello, debe descargar del controlador el certificado correspondiente del tipo "Aplicación cifrada" e instalarlo en el "Almacén de certificados de Windows" de su ordenador. Este certificado es necesario para todos los entornos de desarrollo que necesiten realizar cambios en la aplicación en el controlador. Por ejemplo, si esta aplicación tiene que descargarse desde otro ordenador, el certificado también tiene que existir en este ordenador.

Para más información, véase: ⮫ Seguridad y ⮫ Pantalla de seguridad