Tab: EtherCAT Esclavo – Datos de proceso en modo experto Permalink

Esta pestaña ofrece una vista más detallada de los datos de proceso que también se muestran en el cuadro de diálogo «Datos de proceso». Además, en esta pestaña se pueden descargar la asignación y la configuración de PDO.

Requisito: Se han activado los ajustes avanzados para el esclavo.

Tab. 463: Gestor de sincronización

Lista de gestores de sincronización con el tamaño de los datos y el tipo de PDO.

Tab. 464: Asignación PDO (16#1C12)

Lista de PDO asignados al «Sync-Manager» seleccionado.

Cuando se marca una casilla de selección, se activan los PDO correspondientes y se crean los canales de E/S. Esto es similar a la vista simplificada de configuración de PDO.

Tab. 465: Lista de DOP

Lista de PDO asignados al «Sync-Manager» seleccionado.

Las entradas se pueden añadir, editar o eliminar utilizando los comandos correspondientes («Añadir», «Eliminar», «Editar») de la barra de comandos o del menú contextual.

Tab. 466: Editar lista PDO

«Nombre»

«Índice»

«Dirección»

  • «TxPDO (entrada)»: _cds_icon_option_activated_copy.png: El PDO se transmite del maestro al esclavo.

  • «RxPDO (salida)»: _cds_icon_option_activated_copy.png: El PDO se transmite del esclavo al maestro.

«Banderas»

  • «Requerido»: El PDO es obligatorio y no puede desactivarse en la asignación de PDO de .

  • «Contenido de Windows»: El contenido de la PDO es fijo y no puede modificarse. Entonces no es posible añadir entradas en «contenidos PDO».

  • «PDO virtual»: Reservado para uso futuro.

«Excluir DOP»

Es posible definir una lista de exclusión. Cuando se activa un PDO en la asignación de PDO de , los demás se desactivan y no pueden activarse.

«Unidad de sincronización»

ID del gestor de sincronización al que se va a asignar el PDO.

Tab. 467: Contenido de la DOP

Muestra el contenido de los PDO seleccionados en la lista «PDO». Las entradas se pueden añadir, editar o eliminar utilizando los comandos correspondientes («Añadir», «Eliminar», «Editar») de la barra de comandos o del menú contextual. El orden de la PDO se puede modificar mediante «Subir» y «Bajar».

Tab. 468: Descargar

«Asignación de DOP»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se generan comandos específicos del CdE para inicializar los objetos ‎0x1cxx‎ y se escriben en el esclavo.

«Configuración PDO»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se generan los comandos CoE para ‎0x16xx‎ o ‎0x1axx‎ y, a continuación, se descarga la asignación PDO en el esclavo. Normalmente, los valores por defecto proceden del archivo ESI y el dispositivo tiene que soportar esta funcionalidad. Por ejemplo, si un dispositivo tiene una configuración fija, estos comandos se consideran defectuosos.

«Cargar información PDO del dispositivo»

La configuración PDO actual se lee del esclavo y se introduce en la configuración. A continuación, se borran las listas de arriba y abajo a la derecha y se rellenan con los datos leídos. Esto es especialmente útil cuando el archivo ESI está incompleto y la configuración sólo está disponible en el esclavo.