Objeto: EtherCAT Esclavo
En esta pestaña se configuran los ajustes básicos del Esclavo EtherCAT. Los ajustes básicos están predefinidos en el archivo de descripción del dispositivo.
|
Los campos sólo pueden editarse cuando el modo de autoconfiguración del Maestro EtherCAT está desactivado. |
|
|
«Dirección AutoInc» |
Dirección autoincrementada (16 bits) que resulta de la posición del esclavo en la red. La dirección sólo se utiliza durante el arranque del sistema, cuando el maestro asigna las direcciones EtherCAT a sus esclavos. Cuando el primer mensaje recorre todos los esclavos con este fin, cada esclavo incrementa en 1 su dirección «AutoInc». El esclavo con dirección 0 recibe entonces los datos. Una posible entrada aquí es "-8". |
|
«Dirección EtherCAT» |
Dirección final de los esclavos, asignada por el maestro durante el arranque. La dirección es independiente de la posición del esclavo en la red. |
|
«Ajustes expertos» |
Sin embargo, los ajustes expertos no son necesarios para las aplicaciones estándar. El modo de configuración automática es recomendable y suficiente para aplicaciones estándar. |
|
«Opcional» |
Al inicio de la pila, el sistema comprueba si hay dispositivos opcionales disponibles.
Nota: Si define un esclavo como "opcional", entonces tiene que tener una identificación única. Puede modificarlo mediante los tres ajustes posibles en la sección «Identification». Disponible sólo cuando la opción «Autoconfig maestro/esclavos» está seleccionada en los ajustes del EtherCAT Maestro y el EtherCAT Esclavo soporta esta función. |
|
Esta zona sólo se muestra en modo online. |
|
|
«Estado actual» |
Estado del esclavo Posibles estados: «Init», «Preoperativo», «Operativo seguro», y «Operativo» El estado Operativo indica que la configuración del esclavo se ha completado correctamente y que se están aceptando datos de proceso (entradas y salidas). |
|
«Comprobar ID de proveedor» |
Por defecto, el ID de proveedor y el ID de producto del dispositivo se comprueban con los ajustes de configuración actuales cuando se inicia el sistema. Si no están de acuerdo, el autobús se detiene y no se ejecutan más acciones. Esto se hace para evitar que se cargue una configuración incorrecta en el sistema de bus. |
|
Opciones para desactivar el control correspondiente. |
|
|
«Comprobar ID del producto» |
|
|
«Comprobar el número de revisión» |
|
|
«Descargar la configuración de ranura esperada» |
|
|
Por defecto, watchdog no está definido para las siguientes acciones. Si es necesario, puede especificarse aquí un tiempo de espera adecuado (en milisegundos): |
|
|
«Acceso SDO» |
Transmite la lista SDO al inicio del sistema. Se especifica en milisegundos. |
|
«I -> P» |
Pase del modo «Init» al modo «Preoperational». Se especifica en milisegundos. |
|
«P -> S / S -> O» |
Pase del modo «Preoperativo» al modo «Operativo seguro», o del modo «Operativo seguro» al modo «Operativo». Se especifica en milisegundos. |
|
«Ajustar multiplicador» |
El watchdog PDI y el watchdog SM reciben sus impulsos del reloj del terminal local dividido por el multiplicador del watchdog. |
|
«Establecer el perro guardián PDI» |
Este watchdog se dispara cuando no hay comunicación PDI con el controlador EtherCAT Slave durante más tiempo que el tiempo de watchdog PDI (Process Data Interface) que ha sido ajustado y activado. |
|
«Establecer el perro guardián SM» |
Este watchdog se activa cuando no hay comunicación de datos de proceso EtherCAT con el terminal durante más tiempo que el tiempo de watchdog SM (SyncManager) que se ha configurado y activado. |
|
En esta sección se establece la identificación del dispositivo esclavo. Como resultado, puede hacer que la dirección del esclavo sea independiente de su posición en el bus. Las siguientes opciones sólo son visibles cuando se selecciona la opción «Activar configuración de expertos» o «Opcional». Si ha identificado el esclavo como «Opcional», entonces necesita asignarle un ID único. Nota: Aquí puede cambiar la identificación mediante los tres ajustes posibles. Por ejemplo, introduzca una dirección de alias en el campo Alias de estación configurada (ADO 0x0012). |
|
|
«Discapacitados» |
No se comprueba la identificación del esclavo. |
|
«Alias de estación configurado (ADO 0x0012)» |
Dirección que se almacena en la EEPROM del dispositivo. Puede cambiar el valor en el cuadro de diálogo «Scan Devices» o en el modo en línea. Para los dispositivos de stock, es necesario asignar este número una vez. Esto significa que debe conectar el dispositivo una vez a un maestro EtherCAT y guardar el número. |
|
«Escribir en EEPROM» |
Visible en modo online sólo para «Alias de estación configurado». Escribe la dirección definida para «Valor» en la EEPROM del esclavo. |
|
«Identificación explícita del dispositivo (ADO 0x0134)» |
La identificación del dispositivo se establece en el hardware (por ejemplo, mediante interruptores DIP). Aparece en «Dirección real». |
|
«Palabra de datos (2 Bytes)» |
En el esclavo se guarda un valor de 2 bytes para la identificación. |
|
«Valor» |
Valor esperado para la comprobación. Si el valor real no se corresponde con este ajuste, se emite un error. |
|
«ADO (hex)» |
Valor inicial de la descripción del dispositivo. Puede cambiar este valor en la opción «Data word». |
|
«Dirección real» |
Visible sólo en modo online. Muestra la dirección del esclavo. Puede utilizar esta pantalla para comprobar el éxito del comando «Write to EEPROM». |
: Es posible realizar ajustes adicionales para la comprobación de la puesta en marcha
y el control del tiempo (véase más abajo). La pestaña