Tab: EtherCAT Esclavo – Parámetros de arranque Permalink

En esta pestaña se definen los SDO (objetos de datos de servicio) para CAN sobre EtherCAT (CoE) o los IDN (números de identificación) para Servodrive sobre EtherCAT (SoE) del esclavo actual. Estos parámetros se transfieren al dispositivo durante el arranque del sistema.

El directorio de objetos que contiene los objetos de datos necesarios se describe en el archivo de descripción XML EtherCAT o en un archivo EDS al que hace referencia el archivo XML.

Requisito: El dispositivo es compatible con CAN sobre EtherCAT (CoE) o Servodrive sobre EtherCAT (SoE).

Algunos módulos conectados a continuación de un esclavo tienen sus propios parámetros de arranque. Estos parámetros también se muestran en esta lista, pero no se pueden editar aquí. Los parámetros se modifican en el editor del módulo correspondiente.

Lista de SDO o IDN

El orden de las entradas (de arriba abajo) define el orden en el que los objetos se transfieren al módulo.

«Línea»

Número de línea

«Índice:Subíndice»

Sólo para el CdE

«IDN»

Sólo para SoE

Número de identificación

Nombre

«Longitud del bit»

Longitud en bits del SDO o IDN

«Abortar en caso de error»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En caso de error, la transferencia se interrumpe con un estado de error.

«Salto de línea en caso de error»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En caso de error, la transferencia se reanuda con el SDO o IDN en la línea «especificada».

«Línea siguiente»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La transferencia se reanuda con el SDO o IDN en la línea siguiente.

«Comentario»

Campo para comentarios

«Ascender»

Desplaza la línea seleccionada una línea hacia arriba.

«Bajar»

Desplaza la línea seleccionada una línea hacia abajo.

«Añadir»

Abre el diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos» añadiendo SDOs o IDNs.

«Borrar»

Elimina la entrada seleccionada.

«Modifique»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos» para modificar los parámetros del SDO o IDN seleccionado.