Tab: Ethernet/IP Adaptador local - Etiquetas Permalink

La pestaña del configurador de dispositivos se utiliza para la comunicación entre un Escáner Ethernet/IP y un Adaptador Ethernet/IP. La pestaña muestra todas las conexiones de dispositivos a partir de la descripción del dispositivo. El usuario puede definir una etiqueta de conexión para cada una de estas conexiones de dispositivos.

En esta pestaña no se pueden añadir conexiones adicionales.

Requisito: Esta pestaña sólo se muestra si la descripción del dispositivo contiene el parámetro ‎ShowTagsPage‎ y el valor del parámetro está configurado en ‎TRUE‎.

Tabla con las conexiones del dispositivo definidas en la descripción del dispositivo.

«Nombre de la conexión»

La información procede de la descripción del dispositivo

No editable

«Tipo de transporte»:

La información procede de la descripción del dispositivo

No editable

«Ruta de conexión»

La información procede de la descripción del dispositivo

No editable

«Etiqueta de conexión simbólica»

Etiqueta de conexión para la conexión predefinida en la descripción del dispositivo.

Especificado por el usuario.