Tab: Ethernet/IP Adaptador - Conjuntos Permalink

La parte superior de esta pestaña muestra una lista de todas las conexiones configuradas. Cuando se selecciona una conexión, se muestran los montajes asociados en la zona inferior de la pestaña.

Tab. 736: Conexiones

Encontrará una descripción de las columnas en la pestaña "Conexiones".

Tab. 737: Conjunto de salida, conjunto de entrada

«Añadir»

Abre el diálogo «Add Assembly Parameter».

«Borrar»

Borra todos los parámetros seleccionados.

«Ascender»

«Bajar»

Desplaza el parámetro seleccionado dentro de la lista. El orden en la lista determina el orden en la asignación de E/S.

«Nombre»

«Longitud del bit»

«Cadena de ayuda»

«Unidad»

Puede hacer doble clic en el campo de texto para editar los valores.

«Generar canales de E/S para datos de relleno»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Los canales de E/S para los bytes de llenado de los conjuntos se generan y se muestran en la asignación de E/S. Esto puede ser útil en caso de que la disposición de los parámetros de los conjuntos no se asigne correctamente en el archivo EDS.