Tab EtherNet/IP Adaptador - «General»Permalink

La pestaña del editor de dispositivos muestra información general del archivo de descripción del dispositivo. Puede modificar estos valores.

Tab. 730: Fichero EDS

Nombre del vendedor

ID de proveedor

Proporcionado por la ODVA (Open DeviceNet Vendors Association)

Nombre del producto

Valores del fichero EDS

Código del producto

Revisión importante

Revisión menor

Activar ACD

_cds_icon_option_activated Activa la funcionalidad ACD (Address Conflict Detection) para el adaptador EtherNet/IP.

Nota: La funcionalidad ACD la aplica normalmente el sistema operativo. Por lo tanto, el usuario sólo debe utilizar esta función muy concienzudamente. Al activar ACD, pueden surgir complicaciones entre el controlador y el sistema operativo.

ACD es un mecanismo que los dispositivos EtherNet/IP pueden utilizar para detectar y responder a los conflictos de direcciones IPv4. El mecanismo ACD utilizado en EtherNet/IP cumple con el estándar IETF RFC 5227.

Instalar en el repositorio de dispositivos

Si ya se ha instalado un dispositivo con la misma identificación, se le preguntará si desea sobrescribirlo. Si el dispositivo se inserta como adaptador remoto debajo de un escáner EtherNet/IP, se le pedirá que actualice automáticamente el dispositivo.

Exportar archivo EDS

El archivo EDS se crea y almacena en el ordenador local. De este modo, el archivo EDS puede utilizarse en un archivo de configuración externo.