Objeto: KNX
La pestaña del configurador del editor KNX muestra un resumen de todos los objetos de comunicación. Las E/S de los objetos de comunicación se aplican automáticamente a la asignación de E/S.
Las entradas pueden editarse directamente en la tabla o en el cuadro de diálogo «Objeto de comunicación». Las entradas existentes pueden copiarse mediante copiar y pegar. En este caso, se utiliza automáticamente el siguiente número de canal libre.
|
«Añadir» |
Abre el cuadro de diálogo «Objeto de comunicación» para añadir objetos. |
|
«Editar» |
Abre el cuadro de diálogo «Objeto de comunicación» para editar objetos. |
|
«Borrar» |
Elimina los objetos de comunicación seleccionados |
|
«Exportar a ETS» |
Exporta la lista de objetos de comunicación en un archivo XML. Este archivo puede ser importado por ETS5 si ETS5 tiene instalado el plug-in DCA. Nota: El comando también está disponible en el menú contextual cuando se selecciona el nodo KNX. |
|
«Exportar CSV» |
Exporta los objetos de comunicación a un archivo CSV |
|
«Importar CSV» |
Importa los objetos de comunicación desde un archivo CSV |
|
«Identificación» |
Suma de comprobación (CRC) del objeto de comunicación. Debe ser idéntica a la suma de comprobación en ETS5. |
Diálogo "Objeto de comunicación
|
«Grupo Número de objeto» |
Número de canal único. Se permiten huecos en la numeración. Si el número de canal ya está asignado, aparece un texto de error y se desactiva el botón «OK». |
|
«Tipo» |
Determina si el objeto en CODESYS se utiliza como «Entrada» o «Salida». |
|
«Tipo de punto de datos» |
Los tipos de datos (DPT = Data Point Types) se especifican en el estándar KNX. En CODESYS se ofrece una selección de los tipos de datos más comunes. Sólo se puede seleccionar el tipo de datos básico, sin unidades (por ejemplo, DPT9.*). |
|
«Grupo Nombre del objeto» |
Cualquier nombre de objeto. En función del tipo de datos, se añade automáticamente un texto predefinido. |
|
«Función de objeto de grupo» |
Cualquier nombre de función. En función del tipo de datos, se añade automáticamente un texto predefinido. |
|
«Tiempo de espera del perro guardián» |
Si transcurrido este tiempo no se ha recibido un nuevo mensaje, se activa el bit de
estado |