Controlador IO - General Permalink

Objekt: PROFINET Controlador IO

El controlador PROFINET IO, al igual que los esclavos, se identifica por el nombre de su estación. En el caso de los módulos de comunicación AC500, la configuración de IP también se puede configurar aquí. De lo contrario, los ajustes se heredan del nodo superior Ethernet.

«Nombre de la estación»

Nombre de la estación del dispositivo. Se utiliza para identificar de forma única el dispositivo en la red.

Tab. 485: Parámetros IP

«Dirección IP»

Nota: Disponible sólo para el módulo de comunicación AC500.

Si el controlador se conecta por debajo de un adaptador Ethernet, los parámetros de IP deben configurarse en el cuadro de diálogo del adaptador Ethernet.

«Máscara de subred»

La máscara de subred utilizada por el dispositivo.

«Puerta de enlace predeterminada»

La puerta de enlace predeterminada utilizada por el dispositivo.

Tab. 486: Parámetro IP esclavo por defecto

«Primera dirección IP»

Rango de direcciones IP que utiliza CODESYS de forma predeterminada cuando se insertan PROFINET dispositivos en el árbol de dispositivos. Si utiliza la función «Auto-IP» en el diálogo de escaneo, también se utilizarán direcciones IP de este rango. Aquí se selecciona la siguiente dirección IP libre.

«Última dirección IP»

«Máscara de subred»

Máscara de subred para los dispositivos PROFINET recién añadidos.

«Puerta de enlace predeterminada»

Puerta de enlace predeterminada para los dispositivos PROFINET recién añadidos.

Tab. 487: IO Estado del proveedor / consumidor

«Parada de la aplicación -> Sustituir valores»

Cuando se detiene la aplicación, el estado del proveedor de los datos de salida enviados por el controlador se establece en «BAD». A continuación, los esclavos cambian las entradas y salidas por valores sustitutivos predefinidos. Para obtener más información, consulta «CODESYS «Valores por defecto» – PROFINET «Valores de sustitución»» al final de este capítulo.

«Añadir a la asignación de E/S»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Añade la información de estado a la asignación de E/S de todos los módulos. Se añade el estado de «proveedor» a los datos de entrada y el estado de «consumidor» a los datos de salida.

«Sustituir datos de entrada»

  • «Cero»

  • «Último valor válido»

Si un dispositivo no proporciona datos de entrada válidos, los valores (%I) de la aplicación del controlador local pueden restablecerse o conservar su último valor válido.

Tab. 488: Datos portuarios

«Estación/puerto homólogo»

Dispositivo vecino con puerto que está conectado a este puerto.

Esta configuración se puede aplicar desde la pestaña «PROFINET Topología del controlador».

«Compruebe la longitud del cable»

Longitud del cable de red (en metros)

  • < 10

  • < 25

  • < 50

  • < 100

Si se especifica una longitud de cable, esta se comprueba durante la puesta en marcha del controlador. Si la longitud del cable es incorrecta, aparecerá un mensaje de error.

«Velocidad de transmisión»

Velocidad de transmisión de la conexión.

«Desactivar tarifa fija / autonegociación»

_cds_icon_option_activated.png: La velocidad de transmisión es fija, la detección automática (autonegociación) está desactivada.

«Límite DCP»

_cds_icon_option_activated.png: Los mensajes DCP multicast (‎Identify‎, ‎Hello‎) no se reenvían.

«Límite PeerToPeer»

_cds_icon_option_activated.png: No se transmiten mensajes LLDP.

«Desactivar puerto»

_cds_icon_option_activated.png: Desactiva el puerto Ethernet.

Tab. 489: Watchdog

«Activar»

Nota: Disponible sólo para el módulo de comunicación AC500.

_cds_icon_option_activated: Si el firmware del módulo de comunicación AC500 no se actualiza en el plazo configurado (por ejemplo, tras un error de excepción en la aplicación), el módulo se reinicia. La conexión finaliza y los esclavos pasan a sus valores de sustitución.

Los parámetros predeterminados del watchdog se definen en la descripción del dispositivo.

⮫ «PROFINET IO Configurador»⮫ «General»