Dispositivo - IOxSPermalink

Objeto: PROFINET IO Dispositivo

En este cuadro de diálogo, puede activar o desactivar los datos del proveedor de E/S o los datos de estado del consumidor de E/S de submódulos individuales. Como resultado, el byte de estado también se asigna en la asignación de E/S. Sin embargo, se recomienda que el ajuste global se realice en el controlador.

Además de los datos reales de entrada y salida, PROFINET envía información de estado (estados del proveedor). Indican si los valores son válidos o no (PS == 0x80). Por ejemplo, los valores de entrada de un esclavo podrían no ser válidos si existe un fallo de hardware. Del mismo modo, podría declarar explícitamente las salidas enviadas por el controlador como no válidas si se produce un error en algún punto de la aplicación. A continuación, los esclavos activan los valores de sustitución si están configurados.

Los submódulos sin E/S propias también proporcionan un estado de proveedor para las entradas.

«Mostrar canales de E/S»

Nota: Los canales se desactivan cuando se selecciona la opción «Add I/O mapping» en la pestaña «PROFINET IO Controller - General».

_cds_icon_option_activated: El módulo asociado proporciona E/S adicionales con el estado del proveedor en el diálogo de asignación de E/S. El módulo correspondiente puede abrirse haciendo doble clic en el campo de dirección.

«Submódulo»

«Variable»

La variable de E/S que se asigna a la entrada/salida.

«Dirección»

Dirección IEC a la que se asigna esta variable (diálogo de asignación de E/S).

El valor "hex 80" (bit 7) de los bytes de estado del proveedor muestra el estado "OK". Para obtener información detallada sobre la definición de este byte, consulte la especificación técnica de PROFINET IO.

En el caso de un estado de proveedor de E/S que se asigna para datos de salida, el PS de salida debe ajustarse a "GOOD" (=0x80) explícitamente. De lo contrario, el dispositivo no aceptará los datos. A continuación, los esclavos activan los valores de sustitución si están configurados.

Si la aplicación se detiene, los estados del proveedor de E/S no mapeados para las salidas se establecen en "bad". Los estados de los proveedores de E/S asignados se establecen en sus valores configurados.