Módulo - General Permalink

Objeto: PROFINET Módulo

Tab. 492: Información del módulo

«Número de identificación»

Identificación del módulo (a partir de la descripción del dispositivo).

«Número de ranura»

Posición del módulo de E/S debajo del dispositivo de E/S, comenzando en "1" para el primer módulo e incrementándose para cada módulo adicional. Esto resulta automáticamente de la estructura actual en el árbol de dispositivos.

Tab. 493: Parámetros de usuario

«Fijar todos los valores por defecto»

CODESYS restablece todos los ajustes a los valores predeterminados (véase la columna "Valor predeterminado") del archivo GSDML.

«Leer todos los valores»

CODESYS lee los valores actuales del dispositivo y los actualiza en el editor.

«Escribir todos los valores»

CODESYS escribe los valores actuales del editor en el módulo de E/S. No todos los módulos de E/S admiten actualizaciones de parámetros en modo de ejecución. Si no es así, aparece un mensaje de error.