Atributo "namingPermalink

El atributo marca las líneas de código que se excluyen del análisis de la convención de nomenclatura. Se asigna un ‎off‎ al atributo pragma antes de la primera línea de código en la que se desactiva el análisis de código. Se asigna un ‎on‎ después de la última línea. Cuando se asigna un ‎omit‎, sólo se ignora la siguiente línea de código.

Inserte la ubicación: Desactivación: En la parte de declaración de POUs y DUTs, encima de las líneas afectadas. Activación: Debajo de las líneas afectadas.

Sintaxis:

{attribute 'naming' := '<switch state>'}
<switch state> : on | off | omit
on : naming is switched on
off : naming is switched off
omit : only next code line is switched off

Ejemplo

Convenciones de nomenclatura definidas: 1) Los nombres de variables INT deben ir precedidos de "int" como prefijo identificador, por ejemplo "intVar1". 2) Los nombres de los programas deben empezar por "prog".

Para el código presentado a continuación, el análisis estático emite mensajes sólo para las siguientes variables: ‎cccVar‎, ‎aVariable‎, y ‎bVariable‎.

VAR
{attribute 'naming' := 'off'} 
	iVarA : INT;
	iVarB : INT; 
{attribute 'naming' := 'on'} 
	iVarC : INT;
END_VAR
VAR
	...
{attribute 'naming' := 'omit'} 
	iVarC : INT;
...
END_VAR
{attribute 'naming' := 'omit'}
PROGRAM PLC_PRG
VAR
...
END_VAR
{attribute 'naming' := 'off'} 
PROGRAM DoSomethingA 
VAR
{attribute 'naming' := 'on'} 
	iVarA : INT; 
	iVarB : INT; 
		…
VAR_END