Diálogo 'Configuración del análisis estático' - 'Reglas'Permalink

Función: En el cuadro de diálogo se seleccionan las reglas que se comprueban durante el análisis estático del código fuente de un proyecto.

Llame a:

  • Barra de menús: «Proyecto  Configuración del proyecto», «Análisis estático» categoría, «Abrir diálogo de configuración» enlace

  • Barra de menús: «Construir  Análisis estático  Configuración»

Requisito:

  • El paquete CODESYS Static Analysis está instalado.

  • Un proyecto está abierto.

Esta pestaña muestra una estructura de árbol de todas las reglas que pueden comprobarse durante el análisis estático. Por defecto, todas las reglas están activadas, a excepción de SA0016, SA0024, SA0073, SA0101, SA0105, SA0106, SA0133, SA0134, SA0150, SA0162 y todas las reglas IEC estrictas.

Cada regla tiene un número único. Cuando se comprueba la regla y se detecta una infracción, el número de la regla y una descripción del error se muestran en la vista de mensajes de la categoría «Build» con el siguiente formato: SA<número de regla>, donde SA significa "Análisis Estático" (ejemplo: "SA003" para la norma 3).

La lista de reglas disponibles puede ampliarse mediante plug-ins específicos.

Algunas reglas que se activan en el cuadro de diálogo pueden desactivarse temporalmente en la aplicación aplicando un pragma.

Al hacer clic en la casilla de verificación, la configuración alterna entre _cds_icon_option_deactivated, sa_icon_checked_red y sa_icon_checked_yellow.

Al activar o desactivar un nodo padre, también se activan o desactivan todas las reglas hijas, respectivamente.

«Filtro»:

  • Campo de entrada para las cadenas que se van a buscar

  • _cds_icon_filter_category: Las normas se agrupan por categorías.

    • «Estructurado por importancia»: Clasificación por «Importancia Alta», «Importancia Media», y «Importancia Baja»

    • «Por defecto»: Estructuración por defecto de las normas en CODESYS Static Analysis

  • _cds_icon_filter_list: Las reglas se muestran como una lista plana. Haciendo clic en la cabecera de la columna correspondiente, la lista puede ordenarse por número de regla, activación/desactivación, configuración específica de la regla o importancia.

Columnas

«Reglas»

Lista de normas con su número

Comprobación de normas

  • _cds_icon_option_deactivated: La regla no está marcada.

  • sa_icon_checked_red: Si el resultado de la comprobación es positivo, se muestra un error (sa_icon_runstaticanalysis.png) para el análisis estático en la vista de mensajes.

  • sa_icon_checked_yellow: Si el resultado de la comprobación es positivo, se muestra una advertencia (sa_icon_warning) para el análisis estático en la vista de mensajes.

«Precompile»

Las reglas que pueden comprobarse durante la precompilación se identifican mediante una marca de verificación _san_icon_precompile_check_possible en esta columna.

Estas normas pueden corregirse inmediatamente (Quickfix). Puede ejecutar un tratamiento de errores automático e inmediato directamente en las posiciones de código afectadas.

«Configuración específica de reglas»

Para algunas reglas, puede hacer doble clic en el campo para abrir un cuadro de diálogo específico de la regla para configurarla.

«Importancia»:

Importancia de la norma:

  • 3 estrellas rojas: Alta

  • 2 estrellas naranjas: Medio

  • 1 estrella gris: Bajo