Diálogo 'Configuración del análisis estático' - 'Configuración'Permalink

Función: En el cuadro de diálogo, seleccione el análisis estático automático y guarde o cargue la configuración del proyecto para el análisis estático como un archivo CSA.

Llame a:

  • Barra de menús: «Proyecto  Configuración del proyecto», «Análisis estático» categoría, «Abrir diálogo de configuración» enlace

  • Barra de menús: «Construir  Análisis estático  Configuración»

Requisito:

  • El paquete CODESYS Static Analysis está instalado.

  • Un proyecto está abierto.

«Realice análisis estáticos automáticamente»

_cds_icon_option_activated: CODESYS realiza la comprobación del código automáticamente en cada generación de código (por ejemplo, cuando se ejecuta el comando «Build  Generate Code» o antes de una descarga.

_cds_icon_option_deactivated: La comprobación del código no se realiza automáticamente, sino que puede realizarse explícitamente mediante el comando «Build  Static Analysis  Run Static Analysis».

«Carga»

Abre el diálogo «Load Static Analysis Configuration» para seleccionar la configuración del proyecto para el análisis estático como archivo CSA en el sistema de archivos. Al hacer clic en el botón «Abrir», se carga el archivo CSA seleccionado.

«Guardar»

Abre el cuadro de diálogo «Guardar configuración de análisis estático» para guardar todos los ajustes del proyecto en la categoría «Análisis estático» como archivo CSA en el sistema de archivos.