GeneralPermalink

CODESYS Static Analysis proporciona pragmas y atributos para activar o desactivar reglas individuales o convenciones de nomenclatura para el análisis estático de código.

Requisito: Las reglas o convenciones se activan o definen en los ajustes del proyecto.

Los atributos se insertan en la parte de declaración de un POU para desactivar reglas específicas para todo un objeto de programación.

Los pragmas se utilizan en la parte de implementación de un POU para desactivar reglas específicas para líneas de código individuales. Una excepción es la norma 164, que también puede desactivarse en la parte de la declaración.

Las reglas desactivadas en la configuración del proyecto no pueden activarse mediante pragmas o atributos.

La regla SA0004 no puede desactivarse mediante un pragma o un atributo.