Comando 'SVN CleanupPermalink

Función: Este comando abre el diálogo «SVN Cleanup». En el cuadro de diálogo se definen las acciones que se realizan al limpiar la copia de trabajo SVN.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Diálogo 'SVN Cleanup

«Copia de trabajo SVN interna»

«Actualizar marcas de tiempo (acelera la visualización del estado de SVN)»

_cds_icon_option_activated: Corrige las marcas de tiempo grabadas para los archivos no modificados en el directorio de trabajo. De este modo, se reduce el tiempo de comparación para futuros controles. No es necesario ejecutarlo a intervalos regulares en el flujo de trabajo normal.

«Copias prístinas en caché al vacío (pueden reducir el tamaño del archivo del proyecto)»

_cds_icon_option_activated: Limpia el búfer de las copias originales borrando las versiones antiguas a las que ya no hace referencia el proyecto actual. Ventaja: Se reduce el tamaño del archivo del proyecto. Desventaja: Si desciendes a revisiones más antiguas, o si cambias entre distintas ramas, el tamaño de los datos recuperados será mayor.

«Borrar la cola de trabajo y forzar el desbloqueo de las estructuras de datos internas de SVN (¡sólo en caso de emergencia!)»

_cds_icon_option_activated: Limpia las colas de tareas internas de SVN y desbloquea las estructuras de datos internas de SVN. Esto nunca debería ser necesario durante el trabajo normal de CODESYS SVN.

Nota: Utilice esta opción sólo si se producen errores en los comandos SVN debido a copias de trabajo bloqueadas. En este caso, se trata de un error en CODESYS SVN. Entonces envíenos un informe de error (si es posible con los pasos a repetir) al soporte de CODESYS.

Info: Se trata de bloqueos administrativos que son bloqueos internos de la copia de trabajo SVN. Estos bloqueos no se establecen mediante comandos del menú contextual. Para más información, consulte la sección "Los tres significados de las cerraduras" en: ‎⮫ http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.locking.html

«Contenido del proyecto»

«Revertir todos los cambios locales (¡utilícelo con cuidado!)»

Revierte todos los cambios locales al estado original en el repositorio SVN.

«Suelte todos los cierres»

Libera todos los bloqueos consultivos del proyecto (bloqueos visibles para el usuario). Estos bloqueos se activan mediante «Adquirir bloqueo» y «Robar bloqueo».

«Revalidar todos los bloqueos contra el repositorio (podrían haber sido robados)»

Comprueba si los candados de aviso disponibles localmente siguen siendo válidos o si, por ejemplo, han sido robados por otra persona. Se eliminan todos los bloqueos no válidos.

«Cachés de estado»

«Borrar todas las cachés y actualizar los iconos de estado»

Borra todas las cachés internas que tiene CODESYS SVN y actualiza los iconos de estado. Requerido sólo si emite un error en CODESYS SVN a través del cual las cachés o la pantalla de estado son inconsistentes.