Comando "Copiar (Rama/Etiqueta)Permalink

Símbolo: _svn_icon_copy

Función: Este comando abre el diálogo «SVN Copy Branch/Tag». Allí puede «Branch» o «Tag» una revisión de su proyecto. En esta posición se guarda una revisión específica de su proyecto. Una rama se utiliza normalmente para guardar cambios aislados en una versión. Una etiqueta se utiliza para marcar un estado específico, por ejemplo, una versión de envío. Internamente, no se copia en el sentido actual, sino que se refiere más bien a la revisión.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Requisito: El proyecto está versionado.

Diálogo 'SVN Copy (Branch/Tag)'

Tab. 954: «Repositorio SVN»

«En»

Ruta SVN del proyecto actual

Por ejemplo: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

«A»

Ruta de destino en el repositorio SVN para la operación de copia

Ejemplo de etiqueta: ‎https://svnserver/repository/tags/V4.4.4.4/ControlABC.project‎

_cds_icon_input_assistent: Diálogo «Navegador de repositorios SVN» se abre para seleccionar la ruta de destino.

Tab. 955: «Mensaje de registro»

Campo de entrada

Comente el cambio en un mensaje de registro.

Por ejemplo: ‎Tag for version 4.4.4.4 created.‎

«Mensajes recientes»

Abre el diálogo «Recent Messages» para visualizar los últimos mensajes de registro. Puede hacer clic en un mensaje de registro para aceptarlo.

Tab. 956: «Crear copia a partir de»

«Copia de trabajo (incluidos los cambios locales)»

La nueva rama/etiqueta se refiere a la copia de trabajo incluyendo todos los cambios locales. Para ello, los cambios locales se envían al repositorio SVN.

«Revisión base de la copia de trabajo (<número de revisión>)»

La nueva rama/etiqueta hace referencia a la revisión base de su copia de trabajo, cuyo número de revisión aparece entre paréntesis. Si la copia de trabajo ya contiene cambios locales, éstos no se envían al repositorio SVN.

«Revisión HEAD del repositorio»

La nueva rama/etiqueta se refiere a la revisión HEAD de su proyecto.

«Revisión específica en el repositorio SVN»

_svn_img_revision_number

La nueva rama/etiqueta se refiere a una revisión que se muestra en el botón adyacente.

Pulse el botón para cambiar la revisión. Se abre el cuadro de diálogo «.».

«Cambiar de ubicación »

_cds_icon_option_activated: Una vez confirmado el diálogo, la copia de trabajo pasa a la nueva rama/etiqueta.

«OK»

Se crea la ruta de destino (como una nueva etiqueta ‎../repository/tags/V4.4.4.4‎ o como una nueva rama ‎../repository/branches/new_feature‎). A continuación, la revisión especificada en «Crear copia de» se copia allí.