Símbolo: 
Función: Estos comandos abren el diálogo «Incluir externos».
Llame a:
-
Barra de menús: «Proyecto SVN».
-
Menú contextual: «SVN»
Requisito: Se selecciona un objeto en el árbol de objetos. A continuación se enlazan los objetos externos. Si no ha seleccionado nada o el directorio raíz del proyecto, entonces el comando «Incluir externos al proyecto» está disponible. Si ha seleccionado un objeto, entonces el comando «Incluir externos» está disponible.
Los mismos objetos externos no pueden vincularse varias veces en distintas ubicaciones del mismo proyecto. Esto provoca problemas en CODESYS debido a conflictos con la identificación interna del objeto.
Diálogo "Incluir externos
![]() |
URL del objeto externo enlazado. El objeto a enlazar está versionado y puede tener subobjetos. Los objetos externos se encuentran en una ubicación del repositorio SVN distinta a la del proyecto. Incluso puede estar en otro repositorio SVN. Por ejemplo: Nota: Los objetos que deben enlazarse por debajo del objeto seleccionado deben tener un tipo de objeto coincidente. Por ejemplo, sólo se puede vincular una tarea debajo del objeto «Task configuration». |
|
|
Abre el diálogo «Seleccione la revisión». Aquí puede seleccionar una revisión. El botón lleva la etiqueta con la revisión seleccionada en ese momento:
Nota: El cuadro de diálogo ofrece las mismas opciones que el grupo «Revision». |
|
|
Abre el diálogo «Navegador de repositorios SVN» Aquí puede navegar por el repositorio SVN. |
|
Opciones para seleccionar una revisión Nota: la selección válida actual también se muestra en los botones situados junto a la URL del repositorio SVN. |
|
|
«CABEZA» |
|
|
«Revisión» |
Por ejemplo: |
|
«Fecha» |
Por ejemplo: |
|
«Utilice la hora UTC»: |
|
|
«OK» |
Añade el objeto externo y sus subobjetos con la propiedad Ejemplo: Nota: Si falla la vinculación (por ejemplo, al añadir un dispositivo debajo de una configuración de tareas), falla la operación completa y se vuelve atrás. Nota: Cambiar el nombre o mover objetos externos individuales sólo está permitido dentro de un árbol externo, pero no está permitido mover el objeto superior. Para mover un árbol completo, hay que eliminarlo y vincularlo a otra ubicación. |
"... Debería considerar seriamente el uso de números de revisión explícitos en todas sus definiciones externas. De este modo, podrá decidir cuándo extraer una instantánea diferente de la información externa y qué instantánea extraer exactamente. Además de evitar la sorpresa de recibir cambios en repositorios de terceros sobre los que podría no tener ningún control, usar números de revisión explícitos también significa que cuando retroceda su copia de trabajo a una revisión anterior, sus definiciones externas también revertirán a la forma en que se veían en esa revisión anterior, lo que a su vez significa que las copias de trabajo externas se actualizarán para coincidir con la forma en que se veían cuando su repositorio estaba en esa revisión anterior. Para los proyectos de software, esto podría ser la diferencia entre una construcción exitosa o fallida de una instantánea antigua de su compleja base de código. ..."
Esto se cita de:
⮫ http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.advanced.externals.html).



: Última revisión (top revision) seleccionada en una rama.
: Fecha de modificación en hora universal.
(dispositivo externo