Comando "Robar cerradurasPermalink

Símbolo: _svn_icon_lock_steal

Función: Este comando roba el bloqueo del objeto. Para ello se abre el cuadro de diálogo «Lock Message».

Llame a: Menú contextual: «SVN»

Requisito: El objeto versionado está bloqueado por otra persona (superpuesto con el símbolo _svn_icon_lock_steal ).

Diálogo "Bloquear mensaje

«Introduzca la razón por la que bloquea el objeto:»

Mensaje de bloqueo

Por ejemplo: ‎a.mayer had to steal the lock because the changes need to be implemented so urgently.‎

«Mensaje reciente»

Muestra los mensajes del diálogo que ya han sido utilizados. Allí se selecciona uno para utilizar el mensaje de bloqueo.

«Recursivo»

_cds_icon_option_activated: El bloqueo es robado por el objeto y todos los objetos subordinados hijos.

«OK»

Roba la cerradura.

Cuando el bloqueo robado tiene éxito, el objeto (en el árbol de objetos) se superpone con el símbolo _svn_icon_status_locked.