Diálogo 'Opciones' - 'Configuración SVN'Permalink

Pestaña "General

Símbolo: _svn_icon_repository_browser

Función: Esta pestaña incluye la configuración básica de CODESYS SVN.

Llame a: Barra de menús: «Herramientas  Opciones».

Tab. 957: «Bloqueo y fusión automáticos»

«Fusión»

Comportamiento para los comandos «Actualizar», «Fusionar», o «Cambiar», cuando ambas partes (copia de trabajo y repositorio SVN) han cambiado respecto a la versión base.

  • «Marque todos los cambios que colisionen como conflictos»: Los objetos no se fusionan automáticamente. Todos los cambios con un conflicto se marcan como "Con conflicto", aunque algunos de ellos puedan fusionarse automáticamente.

  • «Fusione los cambios fusionables, marque los demás como conflictos»: Los cambios que pueden fusionarse se fusionan automáticamente. Todos los demás están marcados como "Con conflicto".

  • «Fusionar cambios fusionables, preguntar al usuario por los demás»: Los cambios que pueden fusionarse se fusionan automáticamente. Se pregunta al usuario por todos los demás.

  • «Pregunte siempre al usuario, incluso para los cambios fusionables»: Para todos los objetos modificados, se pregunta al usuario, aunque algunos de ellos puedan fusionarse automáticamente.

«Cerraduras»

Comportamientos como CODESYS SVN objetos cuando se modifican localmente.

  • «Intente siempre bloquear antes de la modificación»: Todos los objetos se bloquean antes de ser modificados, aunque puedan fusionarse.

  • «Sólo bloquea los objetos que no admiten la fusión»: Sólo se bloquean los objetos que no pueden fusionarse automáticamente.

  • «Nunca adquiera un bloqueo automáticamente»: No se bloquea ningún objeto, ni siquiera si se pueden fusionar automáticamente.

«Marcador»

  • «Utilice marcadores de conflicto al fusionar objetos»: Si existen objetos con conflictos que no pueden fusionarse, estos conflictos se marcan en el código fuente con marcadores de conflicto. Además, el propio objeto se marca como fusionado correctamente (sin conflicto).

  • «Deja los objetos no fusionables como conflictivos»: No se establece ningún marcador de conflicto. Los objetos que no pueden fusionarse permanecen en estado "Conflicto".

«Preguntar al usuario cuando falla el bloqueo automático.»

_cds_icon_option_activated: Si no es posible bloquear el objeto, se abre el cuadro de diálogo «Bloqueo automático fallido» (véase la descripción del cuadro de diálogo).

Ejemplo de marcadores de conflicto

Foo();
>>>>>>>>>>>>>>>
I := I + 1;
===============
I := I + 2;
<<<<<<<<<<<<<<<

Tab. 958: «Comprobación del servidor»

«Comprobar las actualizaciones y bloqueos del servidor»

_cds_icon_option_activated: CODESYS SVN comprueba en el intervalo de tiempo especificado que los objetos se han actualizado en el servidor. Además, comprueba si los objetos están bloqueados o si los candados han sido robados.

«Intervalo de comprobación (minutos)»

Por ejemplo: 10

Tab. 959: «Ignorar para comparar»

Ignorar los espacios en blanco

_cds_icon_option_activated: Se ignoran las diferencias de espacios en blanco entre el proyecto actual y el proyecto de referencia.

Ignorar comentarios

_cds_icon_option_activated: Los comentarios en el código de programación se excluyen de la comparación.

Ignorar propiedades

_cds_icon_option_activated: Las propiedades de los objetos se excluyen de la comparación.

Algunas de las opciones SVN pueden ser sobrescritas por la configuración específica del proyecto.

Los ajustes específicos del proyecto se definen en el menú «Proyecto  Ajustes del proyecto», categoría «Ajustes SVN».

Pestaña 'SSH

Símbolo: _svn_icon_repository_browser

Función: Esta pestaña contiene la configuración del protocolo SSH.

Llame a: Barra de menús: «Herramientas  Opciones».

Tab. 960: «Implementación de cliente SSH»

«libssh2 (recomendado)»

CODESYS SVN utiliza Libssh2 para establecer una conexión a través del protocolo SSH. Esta es la configuración recomendada.

«SharpPlink (compatibilidad con versiones anteriores)»

CODESYS SVN utiliza plink.exe para establecer una conexión con servidores SSH. Esta opción sólo es necesaria para la comunicación con servidores obsoletos que soporten el protocolo obsoleto SSH-1.

La configuración SSH se puede sobrescribir mediante la variable de entorno ‎SVN_SSH‎ o específica del servidor mediante el archivo de configuración SVN.