Diálogo "Seleccionar revisiónPermalink

Función: Este diálogo muestra la revisión actualmente seleccionada. Allí puede editar la selección.

«Revisión»

«CABEZA»

_icon_radiobutton_acitvated: Se muestra la última revisión (revisión superior) dentro de una rama.

«Revisión»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisión específica se muestra mediante el número de revisión.

Por ejemplo: ‎3‎

Consejo: Haga clic en _svn_button_three_dots para mostrar las revisiones. A continuación, se abre el cuadro de diálogo «Log» para mostrar las revisiones y las acciones asociadas. Se aplicará la revisión que seleccione.

«Fecha»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisión específica se comprueba por la fecha de modificación. Es la revisión más alta en un momento dado (la última revisión antes de ese momento).

Por ejemplo: ‎12/23/2016 11:59:59‎

Consejo: Véase la sección "Identificadores de revisión" en "Control de versiones con Subversion".

«Utilice la hora UTC»:

_cds_icon_option_activated: Se utiliza la fecha de modificación en hora universal.

«Restablecer recursivamente»

_cds_icon_option_activated: También se restablecen todos los objetos situados por debajo del objeto seleccionado.

La acción falla si

  • Los objetos se han movido dentro o fuera de la jerarquía siguiente

  • Los objetos fuera de la jerarquía se modificarían por dependencias implícitas

Ver también