Objeto 'SVN_VERSION_INFO'Permalink

Símbolo: _svn_icon_version_info

El objeto contiene los metadatos SVN del proyecto como constantes globales o variables en una lista de variables. Se encuentra en el «POUs» vista. La aplicación puede recuperar específicamente los datos de las constantes o variables globales. Al llamar a datos específicos, también se puede reducir el uso de memoria en el controlador.

Para ello se proporcionan los metadatos SVN, subdivididos en múltiples listas de variables globales (GVL):

  • «SVN_VERSION_INFO»

  • «SVN_Info_Summary»

  • «SVN_Info_SummaryW»

  • «SVN_Info_URI»

  • «SVN_Info_Revisiones»

  • «SVN_Info_Flags»

  • «SVN_info_LastChange»

El objeto SVN_VERSION_INFO se crea automáticamente cuando se versiona un proyecto al importarlo a un repositorio SVN. Para ello, debe seleccionar la opción «Create SVN_VERSION_INFO» en el cuadro de diálogo «Import project to SVN».

Además, puede crear el objeto o eliminarlo del proyecto con la opción «Generar constantes SVN_VERSION_INFO para IEC Access» (Diálogo «Proyecto  Configuración del proyecto», categoría «Configuración SVN»).

Tab. 968: Constantes globales

Nombre

Tipo de datos

Descripción

‎MINREVISION‎

‎LINT‎

Número de revisión más bajo de la copia de trabajo

‎MAXREVISION‎

‎LINT‎

Número de revisión más alto de la copia de trabajo

‎PARTIAL‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: La copia de trabajo está incompleta.

Por ejemplo: Anulación durante la última actualización debido a un error de la red o a una salida.

‎MODIFIED‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Se han realizado cambios locales.

‎SWITCHED‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: Se han ramificado partes del proyecto (con el comando «Switch» ).

‎VERSION‎

‎STRING‎

Identificación de versiones, similar a Apache™ Subversion® (‎subversion.exe‎)

Ejemplo: ‎12:34M‎, significa ‎MINREVISION = 12‎, ‎MAXREVISION = 34‎, ‎MODIFIED = TRUE‎

Para más información, consulte la documentación de Apache™ Subversion®.

‎CLEAN‎

‎BOOL‎

‎TRUE‎: La versión está limpia.

Este es el caso cuando ‎MINREVISION‎ es igual a ‎MAXREVISION‎, la copia de trabajo está completa, y no versionada, y no se ha conmutado.

‎URL‎

‎WSTRING‎

SVN-URL del proyecto

Por ejemplo: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Si un controlador no admite el tipo de datos ‎WSTRING‎, se produce un error de compilador al acceder al objeto ‎SVN_VERSION_INFO‎.