Animación de la visualización del texto Permalink

Puede configurar una animación de la visualización del texto en la propiedad «Font variables». Todos los elementos básicos tienen esta propiedad, así como las tablas, las barras de desplazamiento y los campos de texto.

Por ejemplo: Animar el tamaño de letra

Requisito: Se abre un proyecto con una visualización.

  1. Abra la visualización y añada un elemento «Rectangle».

    La vista «Properties» muestra la configuración del elemento.

  2. Configure la propiedad «Textos  Texto» con ‎Important‎.

  3. En la aplicación, declare una variable conforme al tipo en el POU ‎PLC_PRG‎.

    ‎iFontHeight : INT;‎

  4. Configure la propiedad «Font variables  Size» con ‎PLC_PRG.iFontHeight‎.

  5. Implementar un cambio en el tamaño de la fuente.

    iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;

  6. Compila, descarga e inicia la aplicación.

    La aplicación se ejecuta. Se abre la visualización. El rectángulo está etiquetado como ‎Important‎. El tamaño de letra aumenta de 1 a 20.