Parametrización de una visualización con una interfaz Permalink

Puede declarar una interfaz para los parámetros de una visualización a la que se va a hacer referencia. Los parámetros reales se pasan a la interfaz (como en el caso de un bloque de funciones) cuando se llama a la visualización en tiempo de ejecución.

En primer lugar, declare las variables de interfaz en el editor de interfaz de visualización. A continuación, configure los parámetros que se transfieren a la interfaz asignando una variable de aplicación compatible con el tipo de datos a cada variable de interfaz. La asignación se configura en la propiedad «References» en el caso de un elemento «Frame» o «Tabs».

En función de la variante de visualización, la transferencia de parámetros de variables locales (con el ámbito ‎VAR‎ ) está limitada.

Si ejecuta la visualización como una visualización integrada, sólo puede transferir como parámetros variables locales que tengan un tipo de datos básico. Si la visualización se llama como CODESYS TargetVisu o CODESYS WebVisu, entonces también puede transferir parámetros con un tipo de datos definido por el usuario.