Cómo cambiar los valores de las variables a través de la visualizaciónPermalink

Además de mostrar los valores del controlador, también se utiliza una interfaz de usuario para introducir y modificar valores.

En general, puede configurar la entrada del usuario para cada elemento en su «Configuración de entrada» propiedades. Además, se han desarrollado elementos especiales para entradas específicas.

Ejemplos:

  • Un elemento «Botón» (o «Rectángulo», etc.) sobre el que se hace clic para abrir una visualización de diálogo predefinida para especificar fácilmente un valor.

  • A «Slider» elemento para cambiar el valor de una variable moviendo partes del elemento visual, por ejemplo con el ratón. En el caso de la corredera: El elemento ajusta el valor de una variable, dependiendo de la posición del deslizador dentro del deslizador. El rango de valores de la barra deslizante se define mediante el inicio de escala y el final de escala.

  • Un elemento interruptor (ejemplo; «Interruptor de alimentación») para establecer un valor booleano.

  • Un elemento «Spin Box» para incrementar o decrementar el valor de una variable en intervalos definidos.

  • Un elemento «Botón» para escribir una receta, ejecutar un código ST específico, escribir una variable específica, etc. (definición en la configuración de entrada).

Ver también