Configuración de rotaciones y desplazamientosPermalink

Puede animar un elemento de visualización y desplazarlo o rotarlo en tiempo de ejecución. Para ello se asignan variables en su propiedad «Movimiento absoluto» y luego se programa la animación en el código de la aplicación.

Configurar un desplazamiento

Puede configurar un desplazamiento del elemento programando las variables en «Movimiento absoluto  Movimiento».

Requisito: Se abre un proyecto con una visualización.

  1. Abra la visualización y añada un elemento «Rectángulo».

    La vista «Propiedades» muestra la configuración del elemento.

  2. En la aplicación en el POU ‎PLC_PRG‎, declare variables conformes al tipo: ‎ diOffsetX : DINT;‎ y ‎diOffsetY : DINT;‎

  3. Configure la propiedad «Movimiento absoluto  Movimiento  X» con ‎PLC_PRG.diOffsetX‎ y «Y» con ‎PLC_PRG.diOffsetY‎.

  4. Implementar un desplazamiento del elemento, por ejemplo mediante una división modulo del valor:

    diOffsetX := diOffsetX MOD 100;

    diOffsetY := diOffsetY MOD 100;

  5. Compilar, cargar e iniciar la aplicación.

    La aplicación se ejecuta. Se abre la visualización. El rectángulo se mueve.

Configurar un elemento giratorio

Cuando un elemento gira, entonces el punto central del elemento gira precisamente alrededor de su centro. El centro se define en la propiedad «Centro». El punto central de un elemento se calcula internamente. Si el punto central y el centro coinciden, entonces no hay rotación.

Puede configurar una rotación del elemento en el sentido de las agujas del reloj aumentando el valor de la variable «Movimiento absoluto  Rotación».

Requisito: Se abre un proyecto con una visualización.

  1. Abra la visualización y añada un elemento «Rectángulo».

    La vista «Propiedades» muestra la configuración del elemento.

  2. En la aplicación en el POU ‎PLC_PRG‎, declare una variable conforme al tipo:‎rValue : REAL;‎

  3. Configure la propiedad «Movimiento absoluto  Rotación» con ‎PLC_PRG.rValue‎.

  4. Implementa la rotación del elemento en el sentido de las agujas del reloj aumentando el valor de la variable:

    ‎rValue := rValue + 0.1;‎

  5. Compilar, cargar e iniciar la aplicación.

    La aplicación se ejecuta. Se abre la visualización. El rectángulo gira alrededor del centro. La alineación del elemento con respecto al sistema de coordenadas es fija.

    _visu_img_prp_rotation

Configurar un elemento giratorio

Cuando un elemento realiza una rotación interior y gira, entonces el punto central del elemento gira precisamente alrededor de su centro. Se trata del punto definido en la propiedad «Centro». La alineación del elemento también gira con respecto al sistema de coordenadas. Si el punto central del elemento y el centro coinciden, se produce una rotación en el punto.

Puede configurar una rotación del elemento en el sentido de las agujas del reloj aumentando el valor de la variable «Movimiento absoluto  Rotación interior».

Si la visualización está En tiempo de ejecución, puede ver que el elemento gira (también en relación con el sistema de coordenadas de la visualización).

Requisito: Se abre un proyecto con una visualización.

  1. Abra la visualización y añada un elemento «Polígono», al que dará forma de puntero.

    La vista «Propiedades» muestra la configuración del elemento.

  2. Arrastre el punto central del elemento hasta la base del puntero.

  3. En la aplicación en el POU ‎PLC_PRG‎, declare una variable conforme al tipo:

    ‎rValue : REAL;‎

  4. Configure la propiedad «Movimiento absoluto  Rotación interior» con ‎PLC_PRG.rValue‎.

  5. Implementa la rotación del elemento en el sentido de las agujas del reloj aumentando el valor de la variable:

    rValor := rValor + 0,1;

  6. Compilar, cargar e iniciar la aplicación.

    La aplicación se ejecuta. Se abre la visualización. El puntero gira alrededor de su base.

    _visu_img_inner_rotation