Diálogo: Añadir visualización Permalink

Función: Crea un nuevo objeto con «Visualización» tipo

Llame a: «Proyecto  Añadir objeto  Visualización»; menú contextual de una aplicación

Requisito: Se selecciona una aplicación en el árbol de dispositivos.

«Nombre»

Nombre de la visualización

Por ejemplo: ‎Visu_A‎

Los siguientes ajustes sólo aparecen cuando se añade un objeto «Visualization» al proyecto por primera vez.

«Biblioteca de símbolos»

Lista de todas las bibliotecas de símbolos instaladas

«Asignado»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Se selecciona la biblioteca de símbolos

TIP:

CODESYS gestiona esta configuración en los ajustes del proyecto.

«Añadir»

Crea la nueva visualización y asigna las bibliotecas de símbolos seleccionadas al proyecto. Están disponibles en la vista de la caja de «herramientas de visualización».