Diálogo: Entorno del proyecto: Estilos de visualización Permalink

Función: Configura el estilo de visualización actual del proyecto

Llame a: «Proyecto  Entorno del proyecto» menú, «Estilos de visualización» pestaña

«Para los siguientes estilos de visualización actualmente en uso, hay disponibles versiones más recientes»

«Estilo de visualización»

Versión del estilo de visualización del conjunto en el proyecto abierto

«Actual»

Versión actual del estilo de visualización (ejemplo: ‎3.5.6.0‎)

«Recomendado»

Versión recomendada del estilo de visualización (ejemplo: ‎3.5.7.0‎)

«Acción»

«No actualizar»

El estilo de visualización del proyecto permanece inalterado.

«Actualizar a x.x.x.x»

El estilo se actualiza a la versión especificada

«Compruebe si hay actualizaciones al cargar este proyecto»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Cada vez que se abre el proyecto, comprueba si hay nuevas versiones disponibles. Si es así, se abrirá automáticamente el cuadro de diálogo de actualización correspondiente.

_cds_icon_option_deactivated.png: No se comprueba la versión. Los cuadros de diálogo de actualización ya no se abren automáticamente.

«Establecer Todo como Nuevo»

El estilo se actualiza a la versión más reciente.