Diálogo: Crear un nuevo estilo de visualización Permalink

Símbolo: _visu_icon_new_style.png

Función: El cuadro de diálogo le pide que especifique los datos para un nuevo archivo de estilo creado.

Llame a:

  • En CODESYS:

    En el objeto «Visualization Manager», en la pestaña «Settings», en «Style Settings»):

    Al hacer clic en _visu_icon_activate_style_editor_cmds.png, se abre un cuadro de lista. Haga clic en «Crear y editar estilo derivado» allí.

  • Editor de estilos de visualización:

    Menú: «Archivo  Nuevo estilo»

«Nombre»

Nombre del nuevo estilo.

Por ejemplo: ‎Style_CI‎

«Ubicación»

Directorio de trabajo para la corrección de estilo

«Estilo base»

Estilo en el que basar el nuevo estilo La lista desplegable contiene todos los estilos instalados en el repositorio.

«<ninguno>»: El nuevo estilo no se deriva de un estilo existente.

«Perfil de visualización»

El perfil tiene fines informativos. Por ejemplo, se encuentran elementos que no están preconfigurados con entradas de estilo especiales e información del perfil. Además, CODESYS comprueba en el perfil si falta algún estilo requerido.

Por ejemplo: ‎ CODESYS V3.5 SP9 ‎

Haga clic en «OK»

El nuevo estilo se crea y se abre para su edición en el Editor de estilos de visualización. Ya incluye todas las entradas de estilo necesarias y la localización en alemán (columna de idioma ‎de‎).