Función: El cuadro de diálogo le pide, después de cambiar una interfaz en las referencias de visualización afectadas, que reasigne las variables para la transferencia de parámetros.
Llame a: El cuadro de diálogo aparece automáticamente.
Requisito: Ha modificado la interfaz de una visualización, por ejemplo añadiendo una variable adicional. Después, habrá hecho clic en «Archivo → Proyecto» o «Construir → Generar código», o bien habrá abierto una visualización.
|
«Parámetros» |
Estructura jerárquica de los parámetros de interfaz en forma de árbol |
![]() |
Nodo superior de la jerarquía de visualización con el nombre de la visualización Contiene un elemento de tipo «Frame» o «Tabs». |
![]() |
Nombre del elemento (tipo«Marco» o «Pestañas» ) |
![]() |
Nombre de la visualización referenciada |
|
|
Interfaz de la visualización referenciada con los nuevos parámetros Aquí puede editar la transferencia de parámetros. |
|
|
Interfaz de la visualización referenciada con los parámetros válidos anteriormente No puede editar la transferencia de parámetros, pero puede utilizarla como plantilla. |
|
|
Variable para la transferencia de parámetros ( |
|
|
Variable para la transferencia de parámetros ( |
|
«Tipo» |
Tipo de datos de la variable Por ejemplo: |
|
«Valor» |
Variable que se transfiere como parámetro y con cuyo valor se inicializa la visualización durante la instanciación. Por ejemplo: Si la variable se encuentra bajo la interfaz actual, que está marcada en la vista
de árbol con
|
|
«Copia» |
Enlace para copiar una asignación de la columna «Valor» Requisito: Se selecciona una misión. |
|
«Pegar» |
Enlace para insertar una asignación Requisito: Ha copiado una tarea. |
|
«OK» |
Haga clic en el botón para cerrar el cuadro de diálogo y confirmar los cambios realizados en «(Reciente)». Resultado: La asignación se introduce en la propiedad «References» y en la propiedad ⮫ «Comando: Editor de interfaces ». |


:
: