Elemento de visualización: Tabla de alarmas Permalink

Símbolo:

_visu_img_alarm_table.png

Categoría: «Gestor de alarmas»

El elemento muestra las alarmas en una lista. En las propiedades del elemento se especifica qué información se muestra. Usted define la apariencia del elemento y las variables que controlan su comportamiento.

En el modo en línea, puede ordenar una tabla de alarmas por una columna específica, incluso en la vista "clásica". Haga clic en la cabecera de la columna. Un pequeño triángulo indica el orden de clasificación actual (ascendente, descendente). Al hacer clic en el símbolo se invierte el orden.

La ordenación dentro de la columna depende del tipo de información contenida. La columna «Prioridad» se ordena numéricamente, y las columnas «Mensaje» y «Clase» alfabéticamente. Las columnas «Value » y «Latch » pueden contener diferentes tipos de valores. En este caso, la clasificación se realiza en primer lugar por tipo (espacio en blanco, ‎BOOL‎, valor numérico, cadena) y, a continuación, numérica o alfabéticamente en función del tipo.

Si se ha creado un historial de alarmas, puede eliminarlo mediante programación en tiempo de ejecución. La grabación vuelve a empezar desde el momento del borrado.

Para más información, consulte: ⮫ «Visualización de la gestión de alarmas », ⮫ Más información

El elemento de visualización de la «tabla de alarmas» no puede insertarse en una visualización del grupo POU.