Introducción
Símbolo:

Categoría: «Básico»
Los elementos «Polígono», «Polilínea», y «Curva de Bézier» son del mismo tipo. Pueden convertirse en otro tipo cambiando la propiedad «Element type».
Los elementos pueden arrastrarse al editor. A continuación, el elemento se dibuja con cinco puntos: [0] a [4].
Otros puestos se añaden como sigue: Mueva el puntero del ratón sobre un punto de esquina; el puntero del ratón cambia de forma. Ahora, si mantiene pulsado [Ctrl] y hace clic con el botón izquierdo del ratón, se creará otro punto. Puede eliminar un punto manteniendo pulsado [Shift]+[Ctrl] y haciendo clic en el punto seleccionado.
Como alternativa, puede seleccionar el elemento en el área de la caja de herramientas y en el editor hacer clic varias veces. Al mismo tiempo, se traza una línea de conexión de un punto al otro. Termine haciendo doble clic en el elemento o haciendo clic con el botón derecho del ratón una vez.