AVISO

Recomendaciones para la seguridad de los datos
Para minimizar el riesgo de violaciones de la seguridad de los datos, recomendamos las siguientes medidas organizativas y técnicas para el sistema en el que se ejecutan sus aplicaciones:
En la medida de lo posible, evite exponer el PLC y las redes de control a redes abiertas y a Internet. Para protegerse, utilice capas de enlace de datos adicionales, como una VPN para el acceso remoto, e instale mecanismos de cortafuegos. Limite el acceso a las personas autorizadas, cambie las contraseñas estándar existentes durante la puesta en servicio inicial y siga cambiándolas periódicamente.
Si aún así desea publicar su WebVisu, le recomendamos encarecidamente que le asigne al menos una protección básica mediante contraseña para impedir el acceso a las funciones de su PLC a través de Internet.
Puede ejecutar una visualización como CODESYS WebVisu.
El requisito para ello es que el sistema de ejecución contenga un servidor web compatible con WebVisu. Permite la comunicación entre el sistema de destino y el navegador web. El servidor web del sistema de destino se inicia en cuanto se inicia una aplicación con configuración WebVisu y se ejecuta hasta que finalizan todas las aplicaciones con WebVisu. A continuación, el dispositivo puede mostrar visualizaciones en navegadores web conectados compatibles con HTML5.
La variante de visualización basada en web del CODESYS Visualization permite el acceso remoto a una planta, así como su supervisión, servicio y diagnóstico a distancia a través de Internet. Un navegador web se comunica mediante Java Script (opcionalmente con cifrado SSL) con el servidor web del controlador y muestra la visualización mediante HTML5. Esta tecnología es compatible con prácticamente todos los navegadores y, por tanto, también está disponible en dispositivos terminales con iOS o Android.
Configuración e inicio de variantes de visualización
Existe una visualización ejecutable visMain en el proyecto.
-
Seleccione el objeto «Gestor de visualización» y seleccione el comando «Añadir objeto».
-
Seleccione el objeto «WebVisu» e introduzca el nombre
WebVisu_A.Hay un nuevo objeto en el árbol de dispositivos debajo del objeto «Visualization Manager». Se abre el editor asociado.
La tarea de visualización
VISU_TASKse añade automáticamente en la configuración de tareas. -
Seleccione la visualización
visMainen «Iniciar visualización». -
En «Nombre del archivo .htm», introduzca el nombre
webvisuA. -
Haga clic en «Mostrar visualizaciones utilizadas» y compruebe si la visualización seleccionada está activada para una descarga al dispositivo asociado.
La visualización está configurada. Los ajustes en «Opciones de escala» determinan el tamaño de la ventana y la escala.
-
Inicie un sistema de ejecución adecuado con servidor web y soporte WebVisu.
Configure los ajustes de comunicación de su sistema.
El sistema de ejecución se ejecuta.
-
Compilar, cargar e iniciar la aplicación.
La aplicación y el servidor web se ejecutan.
-
Inicie un navegador web con la siguiente dirección:
http://localhost:8080/webvisuA.htmAparecerá la página y podrá ver los datos de la aplicación y manejarla.
Ver también
Llamar a una página en el servidor web
Requisito: Se inicia una visualización con WebVisu.
-
Inicie un navegador actual con JavaScript y soporte de HTML5-Canvas, por ejemplo Firefox, Chrome, IE>=9.
-
Introduzca la siguiente dirección en el navegador web:
http://localhost:8080/webvisu.htmFormal:
http://<IP address of webserver>:<port of webserver>/<name of HTM-file><name of HTM-file>es la página HTML de inicio de la visualización definida en el objeto «WebVisu».Aparecerá la página y podrá ver los datos de la aplicación y manejarla.
Identificar WebVisu
Para poder identificar una WebVisu con ayuda del bloque de biblioteca VisuFbClientTagDataHelper, la WebVisu necesita un nombre. Para poder dirigirse específicamente a ella en la
aplicación, amplíe la llamada URL mediante el parámetro ClientName=<Name>.
Ejemplo: http://localhost:8080/webvisu.htm?ClientName=VisClientxy.
Ver también
Uso del diseño adaptable
A partir de la versión 4.7.0.0 de CODESYS Visualization, puede diseñar visualizaciones con capacidad de respuesta.
Un diseño responsivo se adapta automáticamente al tamaño y la disposición de la variante de visualización. Tanto si el dispositivo es un ordenador de sobremesa, un portátil, una tableta, un panel o un smartphone, se tienen en cuenta las especificaciones del dispositivo respectivo y se adaptan el tamaño y el diseño de la visualización.
Para ofrecer esta cómoda función al usuario de la visualización, es necesario configurar las variantes de visualización y los elementos de visualización en función del tamaño del cliente. Esto es relevante para la visualización web porque aquí hay diferentes tamaños de cliente. Sin embargo, la función puede utilizarse del mismo modo para la visualización del objetivo.
El diseño responsivo es especialmente adecuado para la visualización web. Sin embargo, los ajustes de configuración también deben realizarse para la visualización de destino o la visualización integrada.
Preparación de la visualización web
1. En el Gestor de Visualización, abra el objeto WebVisu.
2. Especifique el tipo de escala.
- Seleccione la opción de escalado «Fixed».
Y seleccione la opción «Usar tamaño de cliente detectado automáticamente». Con el tipo de escalado «Fixed», el contenido del objeto de visualización (página principal) se muestra sin escalar. El tamaño de la pantalla se determina automáticamente.
La variable Container está reconocida en el proyecto. Ahora puede configurar los elementos de visualización
como se describe a continuación para asegurarse de que se muestran desplazados o redimensionados
en función del cliente.
- O seleccione una de las opciones de escala, «Isotrópico» o «Anisotrópico».
a. En el árbol de dispositivos, abra el Gestor de Visualización. La opción «Responsive visualization size» se encuentra en la pestaña «Settings» del grupo «Additional Settings».
b. Selecciona la opción. La función de "visualización sensible" está activada en toda la aplicación. Con los tipos de escalado «Isotrópico» y «Anisotrópico», todo el contenido de una página principal se escala al tamaño de pantalla proporcionado por el cliente. El tamaño del cliente se detecta automáticamente.
Ahora puede configurar los elementos de visualización como se describe a continuación para asegurarse de que se muestran posicionados o redimensionados en función del cliente.
Utilizar el tipo de escalado "Fijo
Con el tipo de escalado «Fixed», el contenido de la visualización se muestra sin escalar. Sin embargo, los elementos se desplazan o cambian de tamaño en función del cliente si están configurados como se describe a continuación.
Acoplamiento alineado a la derecha del elemento de visualización
Para ello, configúrelo del siguiente modo:
- Movimiento absoluto, Movimiento, X: Container.Width - Visu.Width
Rellenar un área
Esto es posible con los elementos Gráfico de Tendencia, Trazado o Cartesiano XY.
Para ello, configúrelo del siguiente modo:
- Movimiento relativo, Movimiento abajo a la derecha, X: Anchura.Contenedor - Anchura.Visu
- Movimiento relativo, Movimiento abajo-derecha, Y: Altura.Contenedor- Altura.Visu
Fijar una nueva posición para un elemento
Para ello, configúrelo del siguiente modo:
- Movimiento absoluto, Movimiento, X: SEL(IsPortrait(Contenedor), 0, -250)
- Movimiento absoluto, Movimiento, Y: SEL(IsPortrait(Contenedor), 0, 150)
Ocultar un elemento
La propiedad Elemento invisible permite mostrar muchos elementos diferentes para los distintos tamaños de cliente.
Para ello, configúrelo del siguiente modo:
- Variables de estado, Invisibles: IsPortrait(Container)
Utilizar el tipo de escalado "Isotrópico" o "Anisotrópico
Con los tipos de escalado "isotrópico" y "anisotrópico", todo el contenido de una página principal se escala al tamaño de pantalla proporcionado por el cliente. Si la orientación de la página de una tableta, por ejemplo, se gira de horizontal a vertical, el contenido no se ajusta a la relación de aspecto. Se crean barras grandes y la página no puede rellenarse de forma óptima.
Para evitarlo, antes era necesario crear una página distinta (visualización) para cada uno de los formatos vertical y horizontal. Se inician a través del ClientListener con la página de inicio correcta. Ahora esto puede lograrse más fácilmente mediante el redimensionamiento sensible sin tener que duplicar los objetos de visualización.
Con el redimensionamiento responsivo de formato horizontal a vertical, las baldosas que están más a la derecha se desplazan a la parte inferior derecha mediante un movimiento absoluto. El tamaño actual de la página se adapta dinámicamente al tamaño actual del cliente y los elementos se colocan de forma óptima dentro de ella. Al pasar del formato vertical al horizontal, los elementos se desplazan en sentido contrario.
Ejemplo
La página principal de una visualización consta de varios "mosaicos" que se programan con elementos de marco. Estos elementos del marco deben reposicionarse y desplazarse si cambia la orientación de la visualización y se adaptan al tamaño actual de la pantalla.
Mover las fichas en dirección X e Y
Configure como sigue:
- Propiedad: Movimiento absoluto, Movimiento, X: SEL(IsPortrait(Contenedor), 0, -250)
- Propiedad: Movimiento absoluto, Movimiento, Y: SEL(IsPortrait(Contenedor), 0, 150)
Implementación de IsPortrait para determinar el tamaño de visualización
FUNCTION IsPortrait : BOOL
VAR_INPUT sizeProvider : VisuElems.ISizeProvider;
END_VAR
IF sizeProvider.Width < sizeProvider.Height THEN
IsPortrait := TRUE;
END_IF
Cálculo del movimiento en dirección X e Y con expresiones típicas bajo la propiedad «Movimiento absoluto»