Una función que se requiere con frecuencia en una interfaz de usuario es la visualización de matrices de datos. Para ello, CODESYS Visualization proporciona el elemento «Table».
En la configuración del elemento «Tabla», se especifica una variable array en la propiedad «Data array». Los elementos de la matriz se muestran en las filas y columnas de la tabla.
Las instrucciones siguientes describen un ejemplo de cómo se muestra una matriz de
una estructura en una tabla. Como preparación, cree el DUT MYSTRUCT y las declaraciones en el programa PLC_PRG.
TYPE MYSTRUCT :
STRUCT
iNo : INT;
bOnStock : BOOL;
strPartNumber : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
arrStruct : ARRAY[0..6] OF MYSTRUCT;
iSelectedColumn : INT;
END_VAR
-
Arrastre el elemento de visualización «Table» al editor de visualización.
-
Asigna la variable array
arrStructa la propiedad «Data array».Los miembros de la estructura se muestran como encabezados de columna y el índice de la matriz como encabezados de fila.
-
Cambie la propiedad «Columnas Columna [0] Cabecera de columna» por una cabecera informativa (ejemplo:
Number). -
Cambia el título de la columna [1] a
in stocky el de la columna [2] aPart number. Ajuste la anchura de la columna. -
Asigne un color a la propiedad «Selection Selection color».
-
Defina la propiedad «Selección Tipo de selección» como
Row selection. -
En la propiedad «Selección Variable para la fila seleccionada», defina la variable
PLC_PRG.iSelectedColumn.En el modo online aparece la siguiente pantalla: