Introducción
Un estilo de visualización es una colección de colores, fuentes, imágenes y valores definidos como propiedades de estilo. Al diseñar un elemento de visualización, sólo puede utilizar estas propiedades de estilo. Entonces tendrá un aspecto uniforme y dependiente del estilo.
Un elemento que aplica colores de estilo y fuentes de estilo se comporta según el
diseño de estilo seleccionado en cada estilo seleccionado. De este modo, una propiedad
de estilo, como Element basic color, puede ser azul en un estilo y gris en otro. Por el contrario, si el color de un
elemento tiene un valor fijo, este color se mantiene fijo aunque se cambie de estilo.
Todos los estilos aplicables son coherentes porque definen un conjunto fijo de propiedades de estilo. Por lo tanto, puede cambiar sin problemas entre estilos para personalizar su visualización. Puedes previsualizar un estilo para hacerte una idea de cómo se comporta.
CODESYS ofrece diferentes estilos, por ejemplo los estilos Flat style o White Style.
Estos estilos proporcionados se instalan en el Repositorio de Estilos de Visualización.
Si no le gustan los estilos disponibles, puede crear el suyo propio. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar un estilo existente como base.
Para más información, consulte: ⮫ «Entradas en el estilo de visualización »
El estilo seleccionado que se aplica a todas las visualizaciones de la aplicación se establece en el objeto «Visualization Manager» ( pestaña«Settings», grupo «Style Settings», «Selected style»). Además, la vista «Properties» proporciona sus propiedades de estilo al diseñar un elemento. Para cada elemento, puede asignar estos estilos en lugar de valores fijos.
El estilo se aplica a todas las visualizaciones que están debajo de una aplicación. Los ajustes del cuadro de diálogo «Opciones - Estilos de visualización» también se tienen en cuenta para una visualización de biblioteca o una visualización en la vista POU.